处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

面向中国市场 英飞凌推全新32位单片机家族XMC1000

面向中国市场 英飞凌推全新32位单片机家族XMC1000
来源:21ic 时间:2013-03-08
面向中国市场, 英飞凌 科技股份公司正式推出其全新的采用ARM Cortex-M0处理器的 32位单片机 家族 XMC1000 。针对中国市场成本敏感的特征和希望性能提升的需求,XMC1000意在以32位性能8位的价格,成为原8位单片机用户产品更新换代的。2013年3月提供样片。

XMC1000采用300mm晶圆和先进的65nm嵌入式闪存技术,基于ARM 32位处理器,内嵌了针对目标应用(尤其针对低端8位工业应用)设计的先进外设集,实现了突破性的性价比。XMC1000的具体应用包括但不局限于传感器和执行器应用、LED照明、数字电源转换(如不间断电源)和简单电机驱动(如家用电器、泵、风扇和电动自行车等)。

英飞凌科技股份公司工业与多元化电子市场事业部单片机业务高级总监Stephan Zizala博士指出:“越来越多系统的MCU将从8位切换至32 位,XMC1000家族在这些32位MCU具备明显优势。该家族以8位价格提供真正的32位性能,针对应用优化的外设集,可扩展性(可作为XMC4000单片机家族的扩展)和人性化的、免费的DAVE开发环境。凭借XMC1000单片机,英飞凌正在为架构从8位转换至32位提供决定性的动力。”