处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

瞄准传统汽车电子市场,意法半导体力荐32位MCU

瞄准传统汽车电子市场,意法半导体力荐32位MCU
来源:中国汽车工业信息网 时间:2013-03-08

    据IC Insights预测,2013年智能汽车系统会加大对32位MCU的需求。意法半导体汽车产品部微控制器与先进驾驶辅助系统总监Michael Anfang表示,现在各个国家对于安全性的要求越来越高,包括软件和硬件的安全性,这些都需要在MCU设计时要有所考量,所以越来越多的汽车用微控制器转向了32位,为了满足中国市场的应用,意法半导体推出了针对汽车应用的32位微控制器SPC5x系列。

    SPC5x系列基于32位PowerArchitecture架构内核,其与采用ARM和MIPS架构的32位微处理器不同之处在于,其可扩展性强,性能和架构均具备可扩展性;互相兼容性好,内核二进制代码是相互兼容的,引脚到引脚也是相互兼容的;安全性高,使设计通过SIL3/ASILD认证。主要应用于传统的汽车电子,如动力总成、底盘、安全和车身模块等,此系列产品覆盖范围广,价格从低到高全覆盖,价格低的甚至比16位微处理器还便宜。 Michael Anfang解释说,意法半导体也有很多ARM和MIPS架构的产品,但主要还是应用于信息娱乐和辅助驾驶系统方面,而SPC5x市场就是为锁定传统汽车电子市场而推出的。

    Michael Anfang表示,2011-2019年,预计中国32位微控制器销量复合年增长率约为16%,32位汽车微控制器销售额复合年增长率约25%,可见,汽车是32位微控制器的应用大户。

    在中国,汽车微控制器正处于高速增长的阶段,尤其对于动力总成、安全系统和车身微控制器的需求非常强劲。SPC5x非常适合中国市场,其现在包括60余款产品,未来还会有更多的产品推出。据Michael Anfang介绍,SPC5x在有双货源供货保障的同时,还提供了好的合作伙伴生态系统和开发工具,为客户提供全方位的软硬件支持,整体的解决方案,可降低客户的研发成本。

    SPC5x带着它的很多“嫁妆”来中国落地,能否与中国本土和外资车厂的结成美好姻缘,对此意法半导体还是很有信心的,因为据透露,SPC5x的订单已经超过了22亿美金。