处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

爱特梅尔发布支持相差技术的超低功率收发器

爱特梅尔发布支持相差技术的超低功率收发器
来源:我爱方案网 时间:2013-03-08

【导读】爱特梅尔推出的AT86RF233 2.4GHz IEEE 802.15.4无线电收发器能支持两个无线电设备之间的距离测量,实现了无线网络内的物体追踪,用于工业和消费应用。

微控制器及触摸技术解决方案的领导厂商爱特梅尔公司(Atmel Corporation)宣布推出的AT86RF233 2.4GHz IEEE 802.15.4无线电收发器能支持两个无线电设备之间的距离测量,也就是测距(ranging)。

这项创新技术使用无线电信号之间的相差(phase difference)以测量,实现了无线网络内的物体追踪,用于工业和消费应用。相位测量相比今天市场上提供的通用距离测量技术,是并不复杂的技术,并且具有相似的测量精度和较低的整体系统成本。

今天,许多针对无线网络的应用也伴随着确定网络内单个节点的位置的内在需求,以便保持低的安装和维护成本。确定无线传感器网络内任何两个节点间的距离的能力,就是实施定位和本地化解决方案的动机。虽然GPS是非常成功的户外应用,但它不能有效地支持室内应用。

Agilion GmbH董事总经理Andreas Werner称:“在过去几年中,我们一直在评测基于无线电(radio-based)距离测量的不同技术的数种,包括接收信号强度指示器(RSSI)、线性调频(Chirp)和超宽带(UWB)方法。我们已经看到所有这些技术仅适合于利基(niche)应用,它们或者牺牲性能或者非常复杂,终都使得每节点成本(cost-per-node)非常高。通过将无线传感器网络和实时定位系统(real-time location,RTLS)能力相结合,爱特梅尔的新技术建立了独特的价值主张,即使对于大规模市场应用也不例外。”
    
SCR创办人Eyal Brayer表示:“在我们的业务中,精确的动物追踪是很重要的。由于新的相差技术,我们选择爱特梅尔AT86RF233收发器用于我们的SCR系统。在我们的大型乳牛场中,该技术允许我们在单一无线网络内精确追踪数百头乳牛,使我们的客户能够更快地将产品投向市场。”
    
爱特梅尔无线解决方案高级总监Oyvind Strom称:“在这个物联网时代中,我们正看到无线网络内智能和连接设备的增长。随着它们的增长,我们的许多客户需要能够有效地支持其系统的安装和维护的解决方案。这项新的相差技术可以用于确定网络内的节点位置,有助于满足这些严苛要求。通过使用具有成本效益的标准无线电收发器,爱特梅尔帮助企业大幅降低这类系统的总体材料清单(BOM)成本。”
    
评测工具套件

为加速设计人员的项目开发,爱特梅尔现提供使用REB233SMA-EK的软件评测工具套件。如需购买该套件,请联络您当地的销售代表。爱特梅尔于2012年4月推出AT86RF233收发器,现在提供批量生产。