处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Silicon Labs无线收发器助力中国智能电表市场发展

Silicon Labs无线收发器助力中国智能电表市场发展
来源:OFweek电子工程网 时间:2013-03-08
  • OFweek 电子工程 网讯 模拟与混合信号IC厂商 Silicon Labs (芯科实验室有限公司)于2013年3月1日在深圳举办新品发布会,针对中国快速增长的 智能电表 市场推出高性能、超低功耗 无线收发器 ——Si4438。

    发布会上,Silicon Labs无线产品经理Lawrence Der先生为与会媒体做了关于Si4438产品的详细介绍,同时该公司中国区总经理刘显礼先生就Silicon Labs公司情况、产品布局以及中国市场策略等发表演讲,并回答了媒体所关注的一系列问题。

    ▲ Silicon Labs中国区总经理刘显礼(中)
    和无线产品经理Lawrence Der(右一)

    突破性的工程技术,差异化的混合信号产品组合

    据了解,Silicon Labs成立于1996年、总部位于美国德州,官方提供数据显示,公司发展至今已在全球拥有1000多名员工、1300多项已有专利和申请中专利、超过14000家客户。

    当前,绿色能源产业对提高效率、实现替代的要求,物联网产业对互联互通的要求,以及通信产业从从10G到40G再到100G的带宽扩展要求,Silicon Labs准确把握住了从这些行业动态中折射出的混合信号发展趋势,以多年来的低功耗、高集成度、性能优化等核心经验为依托开发产品,使得电池寿命更长、能耗更低,上市时间更短、系统成本更低、稳定性和可靠性更高,并且以的用户体验、新特性和使用模式,终使客户受益。

    Silicon Labs在混合信号IC方面有创新的核心竞争力和独特的设计理念:1、使用创新的混合信号设计代替纯粹的模拟方法;2、高级模拟技术与易受噪声影响的数字IC相结合,没有性能损失;3、标准化的低成本CMOS工艺,获得更低成本。

    Silicon Labs中国区经理刘显礼向OFweek电子工程网编辑表示,其公司产品高度多元化,有无线IC、MCU、传感器、隔离器等,广泛适用于 消费电子 、通讯、工业和 汽车电子 等等领域,2013年将重点关注智能能源和物联网相关产品的开发和应用。