处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

IR全数字功率解决方案助力技嘉三路数字X79主机板

IR全数字功率解决方案助力技嘉三路数字X79主机板
来源:电子工程专辑 时间:2011-12-20

 

国际整流器公司(International Rectifier,简称IR)日前宣布其数字功率解决方案已经开始为全球顶尖主机板与显示卡制造商技嘉的所有全新三路数字X79主机板供电。IR的数字功率解决方案采用基于图形使用者接口(GUI)的VR设计,可提供快速、实时的调校功能,并能实现系统级优化。

技嘉主机板事业群副总裁高瀚宇表示:“作为主机板与显示卡的制造先驱,我们凭借IR尖端的全数字功率解决方案及该公司多种独一无二的技术,打造出具有极高性能的超频组合。IR易于实施、高效率及高效能的系统级方案非常适合我们的所有数字3D Power X79主板系列。”

IR 亚太区销售副总裁潘大伟说:“技嘉的全新高性能X79系列证明了IR的全数字功率平台能够为技嘉及其客户提供显著的系统效益。我们的控制器具有极大的灵活性和卓越的稳压功能,可让技嘉及其客户在的复合处理器与DDR内存上实现超频,这是模拟或混合数字控制所无法实现的。”

IR的全数字解决方案包含动态相位控制 (DPC) 与可变栅级驱动器 (VGD) 技术,在整个负载范围内为处理器提供更有效率的供电,从而可以提升系统性能和终端用户体验。IR的CHiL数字控制器免除了很多混合数字或模拟控制器方案所必需的外部组件,从而提供尺寸小、密度高的极为紧凑的解决方案,为主机板腾出更多空间以增加额外的系统功能。

IR数字平台采用非线性控制架构 (自适应瞬时算法,即ATA),可实现动态响应,并减少输出电容器的数量,使该平台能够满足要求严苛、变化多端的处理器工作负载的需求。它的全数字引擎在整个操作范围内,甚至超出处理器的工作量限制时,都可以有效快速优化性能而无需修改硬件,同时更能保持全面稳定的操作。有关方案还通过内置I2C数字接口,提供全套遥测装置,可实时监测电压、电流、温度和功率,以全面优化及限度地提高处理器的电力供应。

IR凭借成熟的端到端DC/DC解决方案可帮助客户优化性能和功率密度,降低方案成本并缩短上市时间。IR的CHiL全数字控制器可与高性能及高密度的集成式PowIRstage器件或分立式MOSFET和驱动器相搭配,以满足终端客户的功率管理需求。