处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Android将占据今年智能机应用下载份额58%

Android将占据今年智能机应用下载份额58%
来源:腾讯科技 时间:2013-03-07

  随着智能手机领域的发展,越来越多的人使用智能手机。据了解,我国的Android用户数量已经相当庞大了,虽然之前很多朋友喜欢诺基亚的塞班系统,但随着诺基亚转头Windows Phone,这使很多用户也开始尝试Android平台了。就目前发展现状来看,Android在国内的发展势不可挡。

  据国外媒体报道,市场调研公司ABI Research周一发布报告称,谷歌(微博)Android将占据今年智能机应用下载量的58%,苹果iOS份额为33%.

  报告显示,今年智能机应用下载量将达560亿次。Android将占据其中的58%,iOS占据33%,微软Windows Phone份额不足4%,黑莓为3%.

  同时,移动用户今年的平板电脑应用下载量将达到140亿次。苹果iOS依旧占据统治性地位,份额达到75%.相比之下,不计入亚马逊Kindle Fire应用下载量,Android在今年平板电脑下载量中的份额只有17%.亚马逊份额预计在4%,微软Windows大约占据2%的份额。

  由于手机保有量庞大、应用开发环境整体得到改善,ABI Research预计越来越多的智能机开发者将在今年把Android作为开发平台。不过ABI Research高级分析师阿波·马尔卡宁(Aapo Markkanen)提醒称:"谷歌目前面临迫切的问题是究竟能够将多少手机增长势头转化至平板电脑市场,苹果现在正强势坚守着这一堡垒。在这种情况下,谷歌实际上还将受益于亚马逊。自从亚马逊推出Kindle Fire以来,该平板电脑为谷歌作为平板电脑应用平台的地位增加了重要砝码。需要指出的是,所谓的Android碎片化问题不只是一个问题,它还起到了某种推动作用。"

  由上可知,在未来智能手机领域Android将占据主要地位,苹果iOS份额已渐渐下降,在未来Android将是当之无愧的霸主。这不得不让国内众多厂商思考一个问题,那就是Android平台的应用。在去年的时候中国就已经超越美国,成为全球的智能手机市场了,而且这种势头还在持续增长中。