处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

安卓市场分裂严重 独立开发者将愈发难以生存

安卓市场分裂严重 独立开发者将愈发难以生存
来源:网易科技 时间:2013-03-07

据国外媒体报道,市场调查显示,由于市场上存在过多不同制定版的Android移动设备,独立应用开发者们将因此变得愈发难以生存。

市场调查机构Flurry周二通过其官方博客,剖析了作为一名开发者,想要在今天让程序做到兼容不同版本的Android移动设备,将是十分困难的一件事。

根据Flurry提供的数据,若开发者希望其应用能够兼容市场上80%的智能手机,那么其编写的代码则需至少在156款不同设备上完成测试。

上述“分裂”现象主要是由于谷歌过度开放的Android系统平台所造成。一些设备生产商为阻止用户擅自升级系统,只好将旗下产品与某一旧版本的Android进行捆绑锁定。而另一些实力较强的如亚马逊一类的科技公司,则利用Android系统的开源特性,将其修改成为更符合自身利益的独特操作系统。

正因为上述这些原因,独立开发者渐成为“濒危物种”。

“未来的应用开发只会更多由公司来完成和发布,而极富创意的个人作品则会越来越少。”Flurry行业洞察与分析总监玛丽·埃伦·戈登(Mary Ellen Gordon)博士表示。

Flurry的数据表明,作为独立开发者,获得成功的好机会是苹果iOS平台。该平台同样拥有广泛的用户,且设备的硬件变动相对较小。

此外,相比竞争平台如Android、黑莓以及Windows Phone,iOS用户平均使用应用的时间更长。

“这也进一步说明了为什么支持iOS平台的开发者,在比例上与iOS设备的总市场份额不相对等。”戈登表示,“开发者为小范围iOS设备所开发的应用可以被更多激活设备所使用,同时他们还能吸引到活跃用户的注意力。”

即使按照不同设备生产商来划分,苹果仍在活跃应用程序使用情况方面保持着优势。亚马逊在这个排行中排名第二,三星则排在第三位。

鉴于手机生产商们仍在扩大产品线,以为客户提供更多的选择,Flurry预计,开发者优化、测试以及支持其应用程序的环境只会变得越来越艰难。

“然而这样做对于应用开发者来说也是越来越重要,因为应用市场已经变得越来越拥挤且充满竞争,开发出消极体验的应用只会更具破坏性。”戈登表示。