处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

微软不忘医疗领域 Win8发布HealthVault应用

微软不忘医疗领域 Win8发布HealthVault应用
来源:cnbeta 时间:2013-03-05

在许多医院和医生办公室里,都会有超过1台的PC设备用于处理不同的任务。微软非常期望Windows 8系统的应用领域得到扩展,例如这样的医疗保健领域,并且能够从中赚更多的钱。今天微软宣布了不少公司在医疗领域中的相关动作,其中之一包括了微软即将在 Windows 8系统下发布自家的HealthVault应用。

微软在今天的通讯稿中说道:“HealthVault应用可让用户收集、存储以及安全地分享他们的个人健康信息,并且可连接至各种第三方服务与设备,非常便捷地令信息保持状态。这款全新的应用在Surface和其他Windows 8设备上为生活带来触控为先的现代用户体验,将家庭的健康信息真正带到数码生活中来。”

微软早发布HealthVault实际上是在2007年,但当时这是作为一款基于web的服务推出的,后来又分别推出了iOS和Windows Phone版应用。微软并没有提到Windows 8版的HealthVault确切的发布时间。

通讯稿中还指出,当前在Windows 8的Windows Store应用商店中已有超过850款医疗方面的应用。比如其中有一款在Windows 8本身发布之前就已经存在,售价499.99美元的EMR Surface应用,来自Pariscribe,可帮助医疗机构追踪病人的数据。

微软今天还表示,正在与美国业界著名的医院之一——位于俄亥俄州的克利夫兰医学中心进行合作。微软说:“克利夫兰医学中心正在探究Windows 8系统的能力,全新采用Intel处理器的Windows 8移动设备可让临床医生随时查看不同病人的情况,并调出的医疗信息。”