处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

改善发光质量、效率与成本方案:增加LED的智能

改善发光质量、效率与成本方案:增加LED的智能
来源:我爱方案网 时间:2013-03-04

【导读】LED照明应用中加入智能可能需要从固定功能的LED驱动器转向基于微控制器或可编程架构。专用的功率电子微控制器还能够在照明控制与通信以外控制照明电源,从而使照明应用拥有更高效率和更具性价比。向数字控制的转化提升了灵活性,可以使照明产品达到新的智能与差异化水平。

随着照明业转向LED技术, 也增加了对更智能控制器与驱动器的需求。LED的高效运行可以有效抑制家庭与单位上涨的电费支出。很多应用需要提供恒定不变的照明质量,同时支持先进的控制功能,如调光、色温均衡,以及精确混色等。应用的自诊断可以减少对技术人员的需求,从而降低维护费用,远程连接也成为这些应用的一种常规要求。

数字控制灵活性使OEM只要设计一种控制器,就可以驱动各种终产品,提升设计灵活性,为灯光装置带来新的智能与差异化。

获得智能平台

照明行业正在快速地利用LED技术的很多优点。不过,LED应用对于所需要支持的能力有着很大的差异。

家居应用包括灯泡替换、重点照明, 以及小型室外照明。通常情况下,只需要点亮少数LED,一般是一串至两串。鉴于这个市场存在着低成本压力,一般不常用到先进的控制功能。

商务应用包括荧光镇流器、灯泡替换,以及重点照明。只需要点亮少数LED,一般是一串至两串。虽然关注成本,但这个市场也注重节能。较高端应用需要远程连接能力,以及某些控制器智能。

娱乐应用包括高端显示屏和情境照明。对光强度的完全控制以及始终如一的彩色质量是基本需求,另外还要有远程连接,以及支持业界标准协议,如DALI(可数字寻址照明接口)和DMX512.

室外与基础设施应用包括街道照明以及工厂和大型办公楼的照明。通常需要大量LED,必须支持很多灯串;高亮度LED也很常用。这些应用需要远程连接能力,以及高水平的控制器智能。

基于LED 的简单照明系统是使用一个LED驱动器,通常是一个固定功能的设备,它提供一种简单直接的低成本控制方法。一般来说,它们有不错的功率效率,不需要软件编程。开发人员顶多是在选择驱动器或决定电路板上元件的具体数值时要做一些计算。

虽然使用简单明确,但很多LED驱动器缺乏更先进系统的充分灵活性。要在某个给定应用中支持多种LED类型或LED串结构,就可能需要不同的方案。事实上,系统中的任何修改都可能需要改动驱动器,如一串中LED数量变化,或一个装置中LED串数的变化等。因此,一家OEM提供的多数照明产品都可能需要专门的模拟驱动器。如果产品数量众多,这种要求会增加OEM或供应商的库存品种种类,可能降低规模经济性,或导致更高的设备成本。

另一方面,智能控制器则使开发者能够创造出更灵活的照明系统。在采用微控制器的系统中,可以通过配置代码来支持各种不同类型的LED、专有的功率级需求、不同的串长度,以及不同的串数,而无需对硬件做大的改动。系统可以设计成能自动检测需要驱动的LED数量。微控制器系统的可编程特性甚至能够实现高级的调光和定时功能,用于更高级的照明场景控制与自动照度水平。

数字控制的灵活性使OEM只要设计一种控制器,就可以驱动各种终产品。重新使用控制IP还可以大大降低设计投入。一只灵活的控制器可减少需要库存的器件数量,通过规模经济性而降低总的系统成本。