处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

CapSense汽车技术,驱动电容式触摸信息系统

CapSense汽车技术,驱动电容式触摸信息系统
来源:我爱方案网 时间:2013-03-04

【导读】CapSense 电容式触摸方案,使得吸引人的、功能丰富的界面成为可能。并且其耐用性显著优于机械式按键和滑条,具有业界的可靠性、抗噪声能力和防水性能。

触摸感应市场赛普拉斯半导体公司日前宣布,豪华汽车制造商宝马公司在其宝马5、6和7系,以及5GT、X5和X6车型的信息娱乐系统中选用其CapSense 电容式触摸解决方案。

信息娱乐系统的看板包含了赛普拉斯的CapSense CY8C21534芯片,该芯片符合AEC-Q100标准。AEC-Q100标准确保元件能满足严格的汽车质量系统标准。每个控制面板具有六到八个编号的机械按键,可以被编程为驾驶员所选择的任务功能。用户只需触摸按键即可显示编好的功能,然后按下机械按键将它激活。控制台可以进行三项操作,包括导航系统、调幅/调频收音机和免提电话通讯。

赛普拉斯的汽车级CapSense器件有A级(-40C to 85C)和E级(-40C to 125C)两种,其他竞争产品通常没有E级。汽车级CapSense使吸引人的、功能丰富的界面成为可能,其耐用性显著优于机械式按键和滑条。除此之外,业界的可靠性、抗噪声能力和防水性能使之在严酷的汽车工作环境中具有卓越的性能。CapSense接近感应功能的探测范围可达25厘米,可实现仅在需要时激活,从而降低能耗。这个系列的器件是诸如音响、导航、空调控制和灯光控制等车内应用的理想选择,同时也适用于诸如后备箱开启和被动式无钥匙进入按键等车外应用。

关于CapSense

赛普拉斯的CapSense触摸感应解决方案已替代了35亿个机械按键,涉及的应用包括移动电话、笔记本电脑、消费类电子产品、白色家电、汽车应用等几乎一切具有机械按键或开关的系统,这使得赛普拉斯成为触摸感应领域的。CapSense是业界选择性多、集成度的产品线,以其卓越的抗噪声和防水电容式触摸界面,强化了工业设计和可靠性。CapSense接近感应可以实现业界的25厘米感应距离,这一功能可以用于仅在必要时激活某一界面,从而达到省电的目的;同时,可以仅在必要时露出某一界面,从而进一步改进了工业设计。用户可以采用PSoC可编程片上系统架构和PSoC Designer™嵌入式设计工具,快速方便地利用预先配置并验证的“用户模块”和实时传感器调校和监控实现CapSense设计。