处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

照明产业格局转变 智能照明扩展智能家居市场

照明产业格局转变 智能照明扩展智能家居市场
来源:高工LED 时间:2013-03-02

在已过去的产业发展过程中,因外部环境变化引发照明产业格局的明显变化有三次,每一次产业格局的改变都影响到照明企业的生存状态。目前由于LED照明的发展,中国照明产业又一次面临产业格局明显变化的关键时期。照明产业格局转变,智能照明被看好,而智能家居正逐渐成为智能照明节能的。

智能照明或成智能家居节能

所谓智能照明控制产品,是在确保灯具正常工作的条件下,给灯具输出一个的照明功率。这样既可减少由于过压所造成的照明眩光,使灯光发出的光线更加柔和,照明分布更加均匀;又可大幅度节省电能。智能照明控制系统节电率可达20%~40%。

目前,城市管理者逐渐认识到智能照明产品的技术优势,开始在社会上推广开来。在奥运科技前景论坛上,智能照明被提上议程。上海市有关部门决定,在夏季用电高峰时,上海市中心主要景观道路上的路灯要安装智能控制系统。虽然政府大力推广智能照明产品,但是智能照明控制技术复杂,掌握这项技术的企业很少,如美国的路创和澳大利亚的邦奇、索恩、ABB等实力雄厚的大公司,而国内达到实用水平的企业只有几家。

从目前智能照明控制技术的发展情况来看,各家企业在开关技术上应用PC、IC、IT等现代技术,给灯具增加无线遥控、亮度无级调节等新功能,方便用户使用。从灯光控制系统的组成方式来看,目前主要有总线型、电力线载波型、无线网络型等。从技术发展方向来看,无线网络技术有着独特优势,近几年来在IT领域得到飞速发展,成为IT产业和半导体产业的新热点。

无线网络灯光控制系统即采用无线电进行通讯的家居智能网络控制系统。每个系统控制单元发出的控制信号都以无线电波的形式进行传播,各个系统控制单元接收这些传播信息后,根据系统通讯协议的规定执行相应动作,实现智能网络控制。

与电力线载波方案一样,无线灯光控制系统没有专用的网络线,安装或扩展非常简单。这个方案还可以使用电池供电,不用连接电源线,使用非常灵活方便,同时也降低了用户的成本。

业内专家指出,智能照明控制系统将调光模块、开关功率、场景控制面板、传感器及编程器、编程插口、pc监控机等独立控制模块连接在计算机数据线上,组成一个独立的照明控制系统,可实现对灯光系统的智能化管理及自动控制,便于营造出舒适的照明环境,有利于人们的身体健康,将成为未来照明技术发展的新趋势。

智能照明扩展LED智能家居市场

 

有专家预测,智能化是使照明产业进一步走向绿色和可持续发展的重要途径,智能照明有望成为未来智能家居市场的主力军。目前来看,智能照明已经由原来单一的遥控开关,变成如今的智能感应灯光、智能场景灯光、智能远程控制灯光,所实现的效果也由单一调光变成如今的灯光软启调速、冷暖灯光搭配、高低压调光、LED全彩色谱调光等。

智能化与节能照明技术的结合,为LED应用构筑了技术平台,体现了节能、降耗、长寿命、以人为本等绿色和可持续照明的理念。除了节能、降耗和环保外,LED照明还具有可塑性,不仅可作为照明工具,还可被视为一件艺术品或具备多种用途的器物。LED技术的发展激发了照明生产商丰富的想象力,从而诞生了更多颠覆思维的创意产品,赢得了更广阔的市场。

LED照明具有体积小的特点,其构造简单,没有启动器、镇流器或超高压变压器等额外的零件和外壳,没有体积上的限制和复杂的结构;它由半导体PN结自身产生色彩,三基色加数码技术,可演变出任意的色彩;精巧的LED光源能适应各种几何尺寸和不同空间大小的装饰照明要求。比如,点、线、面、球等形状,乃至任意艺术造型的灯光雕塑。因此,LED智能照明应用于家居领域,可以和家居创意完美结合,带来极富想象力的家居生活。