处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

飞思卡尔Kinetis微控制器包含在mbed工具中 可快速进行原型设计

飞思卡尔Kinetis微控制器包含在mbed工具中 可快速进行原型设计
来源:21ic 时间:2013-03-01

21ic讯 简便易用、基于Web的mbed™开发工具现在可以免费用于飞思卡尔半导体的Kinetis L系列微控制器。飞思卡尔Freedom开发平台FRDM-KL25Z现包含在 mbed硬件阵容中,由成熟的mbed在线开发社区支持。

飞思卡尔Freedom开发平台FRDM-KL25Z是一个低成本硬件工具, 采用业界款基于 ARM® Corte-M0+内核的Kinetis L系列MCU进行评估和开发FRDM-KL25Z非常适合基于MCU应用的快速原型设计,并已被验证是一种对开发人员非常有效的解决方案;它发布后的一个月内,有超过1万名用户采用该平台。

随着FRDM-KL25Z添加到mbed硬件阵容,FRDM-KL25Z客户现在可以免费使用mbed.org。用户将完全有权访问mbed在线环境,其中包括一个软件开发工具包(SDK)、功能强大的在线工具、一个活跃的开发人员社区以及宽泛的可重复使用代码。Mbed在线编译器可以利用 FRDM-KL25Z快速、轻松地浏览网页并进行实验,而无需下载、安装和许可任何工具。mbed.org用户论坛为交互社区的专业开发人员提供通用mbed SDK和工具,共享实践做法以及帮助设计人员更有效率地工作。

飞思卡尔高级副总裁兼微控制器部总经理Geoff Lees表示:“开发人员已经广泛地使用mbed在线工具,将它作为针对ARM Powered®微控制器快速原型设计环境的选择。简便易用且范围广泛的飞思卡尔Freedom KL25Z硬件采用屡获殊荣的Kinetis L系列MCU,现在可用于支持mbed的快速原型设计 – 这只是飞思卡尔使各种水平的设计人员更轻松地通过Kinetis MCU进行开发,同时满足他们日益严格的面市时间需求的又一方法。”

ARM执行副总裁兼系统设计部总经理John Cornish表示:“我们非常高兴飞思卡尔成为mbed 合作伙伴和硬件提供商。自该产品推出以来,mbed已使几千名工程师率先启动了大范围的开发项目,包括从智能传感器到电机控制器。将FRDM-KL25Z硬件添加到在线mbed工具,能使开发人员通过Kinetis L系列MCU在几分钟内进行原型设计,同时享受广泛的mbed社区的资源和支持。”

飞思卡尔Freedom开发平台FRDM-KL25Z可用来评估Kinetis L系列KL1和KL2器件。它具有KL25Z128VLK(包括运行频率为48 MHz的KL2系列器件)的功能、128 KB闪存、一个全速USB控制器以及各种模拟和数字外设。FRDM-KL25Z硬件规格兼容Arduino™ R3引脚布局,提供几百个扩展卡选件。板载接口包括一个RGB LED、一个三轴数字加速度传感器和一个电容式触摸滑块。

供货情况

支持mbed的FRDM-KL25Z飞思卡尔Freedom 开发平台已开始供货,可从飞思卡尔分销合作伙伴处购买,建议批发价为12.95美元。