处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

移动处理器发展趋势: 核战暂缓控制能耗成重点

移动处理器发展趋势: 核战暂缓控制能耗成重点
来源:腾讯数码 时间:2013-03-01
     


 腾讯数码讯(Ross)自从我们身边的手机产品开始进入智能化时代起,手机处理器也逐渐从不为人知的幕后走到台前,慢慢形成了品牌化并成为我们判断一款手机性能优劣的主要衡量标准。在经历的单核、双核、四核时代之后,我们产生了疑问,这些翻倍增长的“核”能为我们的手机以及平板带来多大提升呢?2013年移动处理器的“核”战争还将继续下去吗?通过年初的美国CES大展以及如今的西班牙MWC2013大展或许我们能得出一些答案。

  “核”战争进入休整期

  想想去年的今天,凭借着搭载Nvidia Tegra 3处理器,HTC One X成为了在全球范围内上市的首款四核智能手机,自那之后,四核处理器成为了旗舰手机重要的衡量标准之一。而后来的三星Exynos系列以及高通的骁龙S4系列处理器更是几乎垄断了高端手机市场。

  当这场“核”战进入到了白热化之时,摆在芯片生产商面前的只有两条路,一是继续堆核,以八核处理器作为新产品的卖点。二是维持目前的四核,以优化构架的方式来提升产品性能。一些生产商开始意识到一味的增加核心数量对于用户而言并没有多少实际意义,而相反的这还会提升成本并增加处理器的能耗,因而他们选择了第二条路,就比如Nvidia和高通,这两家厂商在年初的CES大展上均发布了旗下锐的四核移动处理器——Nvidia Tegra 4以及高通骁龙800系列。


  然而三星却算是一个另类,也许是为了双管齐下赢得眼球,三星玩起了“花活”。其在年初的美国CES大展上发布了号称全球首款的八核移动处理器——Exynos 5 Octa,但人们发现所谓的八核却只是噱头,Exynos 5 Octa实际上只是将一枚高性能四核Cortex-A15构架处理器和一枚相对的低功耗四核Cortex-A7构架处理器进行互联处理,并针对工作计算量的大小进行切换,由于两枚处理器不能同时运行,因而三星Exynos 5 Octa在实质上还只是一枚四核处理器。

  虽然真正的八核处理器的出现可能只是时间问题,但这场“核”战至少在今年会进入休整期,之后一段时间的手机及平板产品的主流配置依旧还会是四核处理器,毕竟目前的四核处理器利用率低下是摆在所有芯片产业链上的人都认同的事实,在四核没有达到饱和以及电池技术没有进一步突破的时候,四核依旧是目前移动端的极限。

  2013年移动处理器的未来

  尽管目前各家厂商都在强调自己移动处理器的超高性能,但在如今的这个时代,性能早已不再是处理器的的考量要素,而Nvidia在本届MWC大展开幕前发布的Tegra 4i处理器,就完美的向我们展示了未来移动处理器除性能之外的几大关键发展方向。

  首先Tegra 4i基于全新的ARM Cortex A9-R4架构,而非Tegra 4的Cortex A15架构,GPU核心数由72个缩减到60个,在小幅度牺牲性能的前提下,其体积缩小为Tegra 4以及高通骁龙800处理器的一半左右,这将为手机内部的设计提供了更大的空间。其次,Tegra 4i延用了4+1(四主核+一伴核)的结构,以达到控制能耗的目的。后,Tegra 4i采用了i500 LTE解调器,对未来(虽然这个未来可能离我们有点远...)的4G网络拥有更好的支持。我们有理由相信这些进步都将成为移动处理器未来发展的范本。

  目前移动处理器发展的问题并非是性能不足,而单纯堆“核”也并不能解决问题,只有通过优化构架,提升制程工艺,缩小体积,在保证性能的同时降低能耗才是近一段时期移动处理器应该走的路线。