处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

ADIDAC提供高精度和超低噪声

ADIDAC提供高精度和超低噪声
来源:电子工程专辑 时间:2011-12-16

Analog Devices, Inc.近推出了提供高精度和超低噪声的DAC(数模转换器)AD5790和AD5780,可简化精密仪器仪表和分析设备的设计。新款高精度DAC内置集成式精密基准电压调理电路,可供系统立即使用,相较于竞争性的独立数据转换器可缩减60%的电路板空间。

AD5790和AD5780 DAC的高线性度和低噪声减少了校准系统非线性度或对多个测量求时间平均值的需要。转换器在整个时间和温度范围内保持高稳定性和低漂移,减少了补偿系统老化和温度效应的需要。这些特性的结合可显著提高可重复性、缩短系统停机时间并降低系统维护成本。

精密模拟系统设计通常涉及复杂的工程挑战,需要将精密DAC与大量信号调理和支持电路组合在一起,以消除非线性度,尽可能降低热电和噪声源,并减少失调误差。AD5790和 AD5780 DAC内置的集成式精密基准电压缓冲器可显著简化针对高端系统的开发工作,同时降低性能风险,缩短设计周期。

ADI公司工业和仪器仪表部门副总裁Mike Britchfield表示:“数据转换的增强有助于仪器仪表系统设计人员开发、特制和测试下一代电子测量设备。AD5790和AD5780 DAC分别在单一器件内组合了20位和18位高性能、超低噪声和集成式精密基准电压调理电路,以实现各行各业中的复杂应用,从而树立了新的精度标准。”

AD5790和 AD5780 DAC实现了9 nV/rt-Hz噪声谱密度

AD5790 DAC提供20位±2 LSB精度,而AD5780在整个温度范围内具有18位±1 LSB精度。这些器件保证单调性,额定DNL为–1 LSB。AD5790和AD5780 DAC具有1.1-μV峰峰值、低频输出噪声、9 nV/rt-Hz噪声谱密度和小于0.05 ppm/℃的温度漂移。输出可配置为标准单极性(+5 V、+10 V)或双极性(±5 V、±10 V)输出范围。器件采用多功能三线式串行接口,工作时钟速率可达50 MHz,模拟更新速率为2.5μs。AD5790和AD5780 DAC的额定温度范围为–40℃至+125℃宽温度范围。

推荐配套产品

AD5790和AD5780 DAC的配套产品包括AD8675和ADA4004-x系列运算放大器、ADP3331电压调节器、ADP1864降压 DC-DC 控制器和 ADP121线性调节器。