处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

欧洲航天局选择思博伦的混合定位技术方案

欧洲航天局选择思博伦的混合定位技术方案
来源:C114中国通信网 时间:2013-02-28

的导航、定位和无线测试解决方案供应商思博伦通信今天宣布,欧洲航天局(ESA)已选择思博伦的混合定位技术解决方案(HLTS)来强化其研发实验室中的位置测试能力。

作为此类别中的种测试解决方案,思博伦的HLTS将混合定位技术中的所有组成部分同时结合为一体。它使欧洲航天局能够使用A-GNSS、MEMS传感器和蜂窝定位技术的组合对定位性能进行测试。欧洲航天局初将使用HLTS对可观察到达时间差(OTDOA)进行测试,这是一种蜂窝技术,可以实现室内的精确定位。HLTS提供的能力可在实验室中对OTDOA进行测试,并且评估该技术在多种条件下的精度,包括PRS带宽、静默模式和多径和衰减等损伤条件的多种组合条件。

ESA /ESTEC技术理事会无线电导航系统及技术处处长Massimo Crisci指出:“多年来,思博伦的导航和定位系统一直是我们研发工作中的重要组成部分。HLTS是一种独特且强大的测试平台,能够提供可重复且可靠的实验室测试能力,同时还可将多种关键定位技术结合为一体。”

思博伦通信副总裁Nigel Wright表示:“我们对欧洲航天局继续在尖端的研发计划中使用思博伦的位置技术解决方案感到非常兴奋。我们之间的合作充分证明了两家机构对引领和加快无线行业下一代位置技术所做出的承诺。”