处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Altera采用英特尔FinFET技术,FPGA进入3D时代

Altera采用英特尔FinFET技术,FPGA进入3D时代
来源:EEWORLD 时间:2013-02-28

日前, Altera 发布消息,称将会采用 英特尔 14nm FinFET 制程代工其款FPGA,迄今为止,该合作并没有其他任何公开信息披露。

借由14nm,Altera确立地位

Altera拒绝披露该合作任何细节,包括产品的种类及时间。不过有报道称,Altera CEO John Daane曾表示英特尔将在未来两到四年内凭借14nm FinFET技术成为顶级代工商,而为了追求更高密度更高性能以及更低的功耗,Altera会考虑将其端产品交由的代工商。

Daane评论说:“Altera FPGA使用英特尔 14 nm技术,帮助客户设计业界先进、性能好的FPGA。而且,Altera是使用这一技术的主要FPGA公司,获得了极大的竞争优势。”

根据Altera的声明,40nm与28nm高端FPGA器件占FPGA总市场规模的一半以上,同时14nm产品可以帮助Altera从ASIC及ASSP市场中抢占更多的商机。

Daane表示,英特尔允诺可以为Altera 14nm制程提供长达12年的供货周期,以保证未来产品的延续性。未来Altera更多的产品可以应用14nm制程,而在初期公司只考虑将14nm制程引入高端产品,这和以往FPGA的制程选择策略相一致。

使用多芯片堆叠技术,Altera目前发售的产品可包含120万个逻辑单元,而其竞争对手赛灵思的产品则多包含200万逻辑单元。不过Daane表示,这种超大容量FPGA的应用仅局限在原型验证等领域,影响微乎其微。

Daane指出英特尔的14nm制程将会是第二代产品,而其他代工厂在14nm时才会首次使用FinFET制程,因此相比较而言,英特尔的技术会更加“稳定且高效”。

Daane强调,未来英特尔的产能足以满足Altera的量产需求。

相辅相成,英特尔借由Altera一跃成代工一线品牌

荷兰银行分析师Ross Seymore表示,该合作对于Altera来说意义非凡,同时对于英特尔来说,也标志着其代工技术登上了新的台阶,毕竟英特尔此前仅有的几个代工合作伙伴都属于初创公司,而凭借Altera的示范效应,相信会有更多高端芯片设计公司选择英格尔的代工服务。

现今,确认寻求英特尔的代工企业包括FPGA初创公司Achronix、Tablua以及网络处理器供应商Netronome,此外,也有传言称思科及苹果都在试图寻找新的代工厂,与英特尔都可能会有合作的机会。

实际上早在几年前,Altera就曾为英特尔提供裸片,由英特尔封装至ATOM处理器中,作为ATOM处理器的灵活性设计。

英特尔发言人表示:“此次合作对于我们来说非常重要,在代工领域,我们一直在进行小心谨慎的尝试,而今我们迈出了重要的一大步。”其补充道,“英特尔今年将进入14nm时代。”而Globalfoundries的蓝图显示,14nm制程被安排在2014年。

Semico Research公司分析师Joanne Itow表示,此次与Altera合作,“让英特尔在代工领域无法再继续低调”,Itow指出凭借英特尔14nm制程的,Altera将会比竞争对手有一至两年的制程,不过其怀疑2014年也许才会有14nm FPGA芯片发售,2013年14nm一定是留给英特尔自己的。

英特尔首席运营官Brian Krzanich对此项合作的评论为:“我们期望与Altera合作,采用英特尔先进的工艺技术制造前沿的FPGA。Altera的下一代产品要求采用性能好、功效的技术,英特尔非常适合为其提供先进的解决方案。”

散买卖不散交情,Altera将继续和TSMC展开合作

有意思的是,Altera除了发布与英特尔的合作声明外,额外发布了一篇与TSMC的合作声明,声明指出:“Altera在开发下一代工艺技术产品上与TSMC进行了深入合作。Altera的下一主要产品系列采用了TSMC的高性价比20SoC工艺,以优化功耗和性能,双方将实现多项重大产品和技术创新。Altera会继续在其可定制产品系列中采用未来的TSMC工艺技术,以满足各类终应用的性能、带宽和功效需求。”

正如Daane所述,Altera与TSMC开展代工合作已长达20年。而TSMC董事长张仲谋也表示,“Altera和TSMC之间的合作历史清楚的表明,外包和代工线这种方式对彼此都非常有利,使我们在半导体行业逐渐发展壮大。如果没有Altera这样的客户,TSMC就不会有今天。”堪称散买卖不散交情的典范。