处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

触控大屏化趋势确定

触控大屏化趋势确定
来源:电子市场 时间:2013-02-28

  导读:12年TPK触摸屏平板电脑应用出货6000万片,较11年的3400万片增长76%;对应营收占比40%,较11年提升5个百分点。TPK预计,其13年营收占比中,NB应用将达14%,较12年提升11个百分点。此外,TPK订单显示,触控NB主流尺寸将变大,预计增至15.6。(想要知道更多相关新闻资讯,请点击://www.dzsc.com/news/)

  需求超过TPK预期致扩产滞后,印证我们对行业供不应求的判断。TPK去年根据Displaysearch预计判断,12年、13年触控NB渗透率分别仅为3.9%、4.6%,其后渗透率稳定在5%。但随着终端应用开发的解决,触控NB渗透率快速提升:12年后1季度的出货已占NB全年的2.4%,Displaysearch预计将13、14年渗透率提升至11%、19%;TPK客户需求反馈则更为激进,计划全年触控NB渗透率达20%以上。

  需求大幅提升使得TPK大屏产能自去年4季度开始持续紧缺,而新增产能快5月份才投产,考虑到2季度迎来第三代超级本集中备货期,我们预计供不应求有望持续至14年。

  TPK大屏触控龙头地位持续,切入汽车领域、打开新增市场。去年TPK触控NB产品出货约200万台,占全球市场的40%;并已成为特斯拉MODEL极致高性能纯电动汽车的17寸触摸屏,兼具智能终端与控制终端功能,打开新市场空间。

  TPK扩产进度符合预期,至13年底TPK仍有约一半大屏触控sensor需外购。TPK大屏OGS今年新增产能来自3块,包括5月份投产150万小片/月、达虹6月份投产60万小片/月以及9月份投产120万片/月的5.5代产线。我们认为,TPK扩产进度符合预期:大屏触控sensor外购比例将由12年底的24%提升至13年底的52%,预计14年底之前仍需外购。