处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

微芯全新BodyCom技术 可融入所有微芯单片机

微芯全新BodyCom技术 可融入所有微芯单片机
来源:中国电子网 时间:2013-02-28

Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布推出全新的BodyCom™技术,为设计人员提供了全球首个利用人体作为安全通信信道的框架。相比现有无线方式,BodyCom技术实现了更低的能耗,同时通过双向认证进一步提高了安全性。因为不需要RF天线,BodyCom技术可以实现更简单的电路级设计和更低的物料清单(BOM)成本。所有这一切都是通过BodyCom开发框架V1.0实现的,由免费软件库提供,可融入所有Microchip的900多款8位、16位和32位PIC®单片机

BodyCom技术是通过对人体的电容耦合来激活的。然后,系统就开始在一个中央控制器与一个或多个无线单元之间进行双向通信。在各类广泛的应用中,安全的无线通信都是必不可少的,而且没有比人体更安全的信道。尤其是在添加了能够支持KeeLoq®技术和AES等先进加密的双向认证时更是如此。例如,BodyCom技术有助于防止经常发生在汽车被动无钥门禁安全系统中的“中继攻击”问题。

大多数短距离的安全通信设计采用电池供电且成本非常有限。BodyCom技术省去了无线收发器或高功率感应磁场,可显著延长电池寿命。另外,它不仅无需设计天线,而且还提供了采用常见单片机、以标准AFE频率(125 kHz和8 MHz)工作的低频框架——无需外部晶振,从而简化了开发,并降低了BOM成本。并且,由于符合FCC Part 15-B的辐射发射要求,BodyCom技术省去了认证的成本和复杂性。

更多应用示例包括门禁控制(安防系统、家庭/工业门锁和宠物门);个人人身与财产安全(设备接入/禁用、电动工具、枪支和计算机系统);医疗(病人监护、病房门禁和设备跟踪);以及消费电子产品(游戏机和健身器材的配置文件管理)。

Microchip MCU8部门副总裁Steve Drehobl表示:“BodyCom技术为用低功耗实现短距离、低数据速率无线通信提供了一个更安全、更低成本和简单的方法。我们的BodyCom开发框架可以免费下载,它可以与Microchip任意一款PIC单片机配合使用,为设计人员提供了一个非常低的入门门槛。”

开发支持

为了进一步促进开发并加快产品上市,Microchip还宣布推出BodyCom开发工具包(部件编号DM160213)。该工具包现已供货,并配有一个中央控制器单元和两个无线移动单元。

免费的BodyCom开发框架V1.0现已供货,并配备了一个通信库、应用代码示例和一个可在个人电脑上使用的开发图形用户界面(GUI)。此外,应用笔记AN1391介绍了BodyCom技术,可通过//www.microchip.com/get/GA5E下载。