处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

RS供应新型mbed应用板

RS供应新型mbed应用板
来源:EEWORLD 时间:2013-02-27

 


    中国上海,2012 年2月26日讯 –– 的电子与维修产品高端服务分销商Electrocomponents plc集团公司(LSE:ECM)旗下的贸易品牌RS Components公司宣布推出一款新型mbed应用板。


    基于mbed开发者平台,新款mbed应用板包含了一系列连接器和外部接口,无需附加板卡,从而为工程师节省了宝贵的时间。

    信用卡大小(54mm x 86mm)的新款应用板是专门为mbed NXP LPC1768型微控制器模块的使用而设计的。多功能的配置使新型应用板能够在保证小的板卡尺寸的同时,限度地支持不同类型的潜在实验和工程项目。


    新款mbed应用板提供了一系列令人期待的特性,诸如128x32图形液晶显示器、三轴加速器、温度传感器、伺服电机接头、PMW控制的LED灯、ZigBee插槽、Wi-Fi及蓝牙等无线网络连接、以太网和USB连接器、扬声器及I/O音频插孔等。


    RS Components公司技术运营总监Mark Cundle表示,“这款新型应用板是mbed系列中重要的新成员,它能帮助设计师获得基于ARM技术的编程体验。这款专为mbed NXP LPC1768设计的新模块能够为工程师的程序设计节省大量时间,其广泛的互连特性也有助于推动物联网及其相关的一系列应用。”