处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

赛普拉斯TrueTouch®单层传感器解决方案助力凡卓通讯新型智能手机触摸屏

赛普拉斯TrueTouch®单层传感器解决方案助力凡卓通讯新型智能手机触摸屏
来源:21ic 时间:2013-02-27

21ic讯 赛普拉斯半导体公司日前宣布,全球手持设备方案提供商凡卓通讯有限公司(总部在中国)在其X1 系列Android智能手机中采用TrueTouch® 触摸屏方案。其触摸屏使用赛普拉斯SLIM® (Single-Layer Independent Multi-touch单层独立多点触摸)传感器,提供了高精度、快响应、真正的单层传感器面板。SLIM传感器使手机可以跟踪常见手势,例如捏拉(pinch)、缩放(zoom)、加速滚动(flick)、拖曳(drag)、滑动(swipe)和其他超过两个手指的手势。

SLIM 是业界首款量产的真正的单基底单层 ITO 触摸屏传感器。与同类竞争解决方案不同的是,它不需要额外的绝缘层或桥接器。无需第二层传感器,这可以使手机设备厂商在传感器方面至少节约40%的成本,通常传感器是触摸屏模组中贵的部分。单层结构还能显著减少传感器模组的厚度。

赛普拉斯TrueTouch产品资深市场总监John Carey说:“由于成本问题,中国市场上的很多智能手机还不能提供电容式触摸屏,或者只能提供基本触摸功能。SLIM传感器使凡卓通讯的X1系列产品多点触摸和手势跟踪表现突出,我们相信一流的触摸屏界面将会成为大众化手机市场的真正差异化特色。”

凡卓通讯总经理刘俊明说:“赛普拉斯单层SLIM传感器提供了优异的多点触摸屏性能,有助于X1系列手机的平滑外形设计,并且我们可以为中国的大众化智能手机市场提供极具价格竞争力的方案。”

传统的电容式触摸屏要达到当今用户体验所需的精度和线性度,就要使用两层传感器。赛普拉斯专有的算法只需要单层SLIM传感器即可实现双层的性能,可以达到无与伦比的用户体验和价格竞争力。

SLIM 传感器可以直接置于保护玻璃上,从而能实现薄的触摸屏手机。SLIM的传感器图案的更为独特之处在于,它不再需要侧边凹槽 (side-bezel),这种侧边凹槽通常要在终产品每侧占用大约 2 毫米。这项功能可帮助实现无边框显示模块,从而让 OEM 厂商无需改变手机外形就能使用更大的显示屏。