处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Altera采用Intel的14 nm三栅极技术开发下一代高性能FPGA

Altera采用Intel的14 nm三栅极技术开发下一代高性能FPGA
来源:EEWORLD 时间:2013-02-27

    2013年2月26号,北京——Altera公司和Intel公司今天宣布,双方已经达成协议,未来将采用Intel的14 nm三栅极晶体管技术制造Altera FPGA。这些下一代产品主要面向军事、固网通信、云网络以及计算和存储应用等超高性能系统,将突破目前其他技术无法解决的性能和功效瓶颈问题。

  
    Altera总裁、主席兼CEO John Daane评论说:“Altera FPGA使用Intel 14 nm技术,帮助客户设计业界先进、性能好的FPGA。而且,Altera是使用这一技术的主要FPGA公司,获得了极大的竞争优势。”


    Altera的下一代产品除了已经发布的20 nm技术产品,现在还将包括14 nm产品,扩展了公司的可定制系列产品,满足了大量客户在各类终应用中对性能、带宽和功效的迫切需求。  


    Intel首席运营官Brian Krzanich评论说:“我们期望与Altera合作,采用Intel先进的工艺技术制造前沿的FPGA。Altera的下一代产品要求采用性能好、功效的技术,Intel非常适合为其提供先进的解决方案。”


    在Altera强大的前沿供应商和合作伙伴基础上又增加了这一世界级制造商,进一步提高了公司实现硅片融合的能力;在单个器件中集成硬件和软件可编程功能、微处理器、数字信号处理,以及ASIC功能;交付更灵活、更经济的解决方案,以替代传统的ASIC和ASSP。