处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

博通公司针对智能手机和平板电脑市场推出业界小的4G LTE-Advanced调制解调器

博通公司针对智能手机和平板电脑市场推出业界小的4G LTE-Advanced调制解调器
来源:EEWORLD 时间:2013-02-26

北京,2013年2月25日 - 全球有线和无线通信半导体创新解决方案的博通(Broadcom)公司(Nasdaq:BRCM)宣布,推出业界小的4G LTE-Advanced调制解调器。博通的这款多模、多频解决方案BCM21892专为4G LTE市场设计,为下一代4G LTE智能手机和平板电脑的研发提供了所需的功能、功耗和性能。在于2月25-28举行的巴塞罗那移动世界大会上,博通将展示这款4G LTE创新解决方案。欲了解更多信息,请访问博通公司的新闻网站(Newsroom)。

BCM21892符合所有的3GPP规范,集成了全功能的蜂窝基带与全球射频频段,而芯片面积比已有的解决方案减小约35%。该解决方案采用了先进的功耗管理技术,在网络数据传输时可节省高达25%的功耗。此外,这款调制解调器还能够支持LTE等级4的速率-150Mbps,可在所有3GPP网络中运行,并能够在各种4G LTE、3G和2G接口技术之间进行无缝切换。

“博通的新款4G LTE调制解调器配上Wi-Fi、蓝牙、GPS和NFC等各项技术,为OEM制造先进设备提供了所有必须的通信技术,可以满足消费者对智能手机的技术特性、速度和功能的需求。”博通公司移动与无线集团执行副总裁兼总经理Robert A. Rango说道,“博通的4G LTE调制解调器也将助力运营商推动新4G LTE功能(如载波聚合)走进商业网络。”

ABI Research的Peter Cooney表示:“运营商将4G LTE广阔的技术覆盖范围视为强大的竞争优势,因为其可以满足消费者对更高端技术的需求。随着新一代网络的部署在全球范围内加速,设备制造商也在不断推出新产品以满足市场需求。凭借其对基带处理器的成功整合及出色的执行能力,博通一定能为新一代设备带来创新的移动宽带技术。”

为支持运营商向4G LTE网络过渡,BCM21892芯片具备了以下功能:
• 支持目前所有3GPP标准的技术,包括LTE FDD和TDD,同时支持载波聚合LTE-Advanced,HSPA+、TD-SCDMA和EDGE/ GSM等功能和制式;
• 集成了全球射频波段,可以支持几乎所有的3GPP LTE频段及组合,此项功能对于运营商升级4G LTE网络以满足全球漫游需求来说至关重要。该芯片还采用了先进的功耗管理技术,网络发送数据时的功耗可降低高达25%;
• 集成了LTE语音解决方案(VoLTE),可在移动宽带连接上实现高清语音呼叫,此项功能是运营商从传统网络向新一代网络过渡的一项关键要求。与WCDMA语音通话相比,博通的VoLTE服务功耗降低约40%;
• 采用了博通的无线共存技术,增强了互操作性。此项技术将Wi-Fi、蓝牙以及4G LTE之间的射频干扰降至低,使运营商能够提供更加丰富的Wi-Fi卸载体验;
• 能够与多种独立应用处理器兼容,使OEM能够为各种各样的移动设备设计4G LTE解决方案

供货:
目前,博通正在向早期客户提供BCM21892样品,预计将于2014年量产。

如需了解更多关于博通公司的消息,请浏览我们的新闻中心或阅读B-Connected博客,也可浏览Facebook、Twitter或新浪微博,还可订阅我们的RSS Feed,以了解我们的动态。

关于博通公司:
博通(Broadcom)公司,财富500强,是全球有线及无线通讯半导体业的杰出技术创新者及。其产品协助语音、视频、数据和多媒体的传送遍及家庭、企业及移动环境。针对信息及网络设备、数字娱乐及宽带接入产品和移动设备的制造业者,博通公司提供业界完整的先进系统单芯片和嵌入式软件解决方案。这些解决方案都支撑了我们的核心信念:Connecting Everything®(连接一切)。了解更多信息请登陆:www.broadcom.com