处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

MWC2013大展今日开幕 各品牌旗舰新机展望 (1)

MWC2013大展今日开幕 各品牌旗舰新机展望 (1)
来源:腾讯数码 时间:2013-02-26
   
继年初的美国CES大展之后,今年的第二部“大戏”,即专属于手机等移动消费电子产品的2013MWC大展将于北京时间今天下午在西班牙巴塞罗那正式开幕。在本次大展中,诺基亚、三星、LG、索尼以及多家国产厂商都将向我们展示他们在今年将推出的旗舰产品,而根据以往的一些靠谱传闻,我们为大家汇总 了几大知名厂商很可能在本次大展中展出的新品机型。



诺基亚Lumia系列



传闻中Lumia 920的升级版

诺 基亚在本次MWC大会上的重点依旧是旗下搭载Windows Phone 8系统的Lumia系列智能手机。此前曾传闻一款代号为“Catwalk”的新机将会作为Lumia 920的升级版机型亮相,据传该机将采用铝合金外壳,机身更薄,而硬件方便的改变则是将加入超高像素的PureView技术摄像头。目前这款手机是否 将在MWC大展上亮相尚无定论,具体还要等到今天晚些时候的诺基亚发布会才能揭晓。



诺基亚Lumia 720

相 比上面这款尚未确定的新机,下面的Lumia 520及Lumia 720则要靠谱的多,甚至连官方图都已经被曝光。这两款新机将主攻中低端市场,它们都将基于Windows Phone 8系统,其中Lumia 720配备4.3英寸触屏、1GHz双核处理器,512MB的RAM以及8GB的存储空间,同时还拥有一个600万像素的主摄像头。而Lumia 520则采用4英寸的触摸显示屏,配有1GHz双核处理器,512MB的RAM及8GB存储空间。此外,它拥有500万像素的后置摄像头。



诺基亚Lumia 520

除了手机产品外,传闻中诺基亚还将推出一款型号为RX-108的平板电脑产品,但目前具体信息并不明朗,或许同样会在今天晚些时候登场亮相。

三星GALAXY系列

虽 然三星已经明确表示GALAXY S4无缘本次MWC大展,但之前传闻将会登场的GALAXY Q依旧令我们期待,之前GALAXY Q已经出现在三星全球官网的下载中心页面中,据悉该机的亮点是将采用1080p级别的可折叠高清屏幕,同时配备基于A15架构的1.7GHz主频 Exynos 5双核处理器、2GB RAM,运行的Android 4.2操作系统,还将拥有800万像素主摄像头。三星的柔性屏技术能否让手机产品迎来新一轮的变革或许近期就会揭晓。



GALAXY Q将采用柔性屏

此 外,三星的Note系列平板电脑也在抢在昨天悄然迎来了更新,一代产品定名为GALAXY Note 8.0,将会在MWC展出。其外形更像是大号的GALAXY S3。该机配备8.0英寸1280x800分辨率触控屏,配备S-Pen,搭载1.6GHz主频的猎户座Eyxnos4412四核处理器,提供2GB RAM内存和32GB ROM。Note 8.0拥有WiFi以及WiFi+4G两种版本可供选择。而根据外媒的信息来看,GALAXY Note 8.0的定价可能会在3000元左右,目标竞品直指苹果的iPad mini。



率先发布的三星GALAXY Note 8.0

或许还有一款名为三星Galaxy Tab 3 Plus的平板会在MWC上与大家见面,作为GalaxyTab 3的升级版,传闻中它将配备10.1英寸(2560×1600)触摸屏,搭载1.7GHz三星Exynos 5系列双核处理器,同样值得期待。

LG Optimus系列机海战术



LG Optimus G Pro

LG 在本届MWC大展上将延续以往的机海战术,Optimus系列中的多款新产品都确定将会登场,其中的Optimus G Pro将会是LG今年推出的首款旗舰级产品。该机上周已在韩国市场率先发布,其采用高通的1.7GHz四核骁龙600系列处理器,内置2GB RAM和32GB存储空间,搭载一块5.5英寸1920x1080分辨率的触摸屏,配备1300万像素的主摄像头和210万像素前置摄像头。除此以外,该 机还内置一块3150mAh可拆卸式电池,并支持无线充电,显然将面向高端市场。



LG Optimus F系列新机

除 此之外,LG还将发布Optimus F5/F7以及Optimus L5 II/L7 II四款新机,它们将主要针对中低端市场,其中LG Optimus F5采用了4.3寸IPS屏幕,搭载1.2GHz双核处理器配有1GB RAM,主摄像头为500万像素。而Optimus F7则拥有一块4.7寸True HD屏,搭载双核1.5GHz处理器配2GB RAM,主摄像头为800万像素。另外在传闻中LG还将推出一款Optimus V系列新机,预计同样会在今天晚些时候揭晓。

索尼Xperia系列

索尼在一月美国CES大展上发布的新机Xperia Z大受好评,而仅仅一个半月之后,我们又将迎来Xperia系列的产品,而这很可能就是传闻中代号为“Huashan”的索尼Xperia SP。



索尼Xperia SP(左)谍照

传 闻中,索尼Xperia SP将采用铝制边框,而机身背面则为塑料材质,该机还将引入经典的透明带设计,能够提供七种灯光样式,并且用户还可以根据自己的需要进行设置。硬件方面, 索尼Xperia SP配有4.6英寸触控屏,内置1.7GHz高通Snapdragon S4 Pro MSM8960T双核处理器并提供了1GB RAM内存以及8GB ROM存储空间,同时内置800万像素摄像头,整体配置相当出色。



索尼Xperia SP(左)谍照

此外,之前还曾传闻索尼将推出一款配备6.44英寸巨屏的跨界旗舰机型以及包括Xperia L在内的两款中低端机型,对此我们拭目以待。

HTC One继续展出

在2013MWC大展开幕之前,HTC便抢先发布了其旗舰HTC One,虽然也引发了不小的争议,但我们还是能够看到其不少创新之处。而在本届MWC大展上,HTC也将继续展示这款旗舰新机。



HTC One采用了金属材质一体成型外壳,其拥有一块4.7英寸1080p分辨率屏幕,搭载骁龙600四核处理器。HTC One采用了全新的Ultrapixel技术,虽然摄像头的实际像素仅有430万,但由于像素面积增大了四倍,从而获得了300%的进光量,在光线昏暗的 条件下能够拍出更加优秀的照片。另外,HTC One还拥有全新的BoomSound技术双前置立体声扬声器,并采用了全新的Sense 5.0界面,体验更加简洁明快。

作为一步“险招”,HTC显然希望在本次MWC大展上进一步增加HTC One的曝光量,但由于一些颇具争议的新技术加入,HTC One终能否被消费者们所接受目前尚不明朗,其前景还要看HTC能否拿出更高明的营销手段。

国产厂商聚集



华为Ascend P2

华 为刚刚发布了旗下旗舰产品—Ascend P2,该机采用华为海思1.5GHz四核处理器,配有1GB的RAM以及16GB的ROM。此外华为Ascend P2还配备4.7英寸720P分辨率屏幕以及一枚1300万像素镜头。电池容量达到了2420mAh。而除了率先发布的Ascend P2,华为还有可能展出一款与诺基亚Lumia 920配置相当的Windows Phone 8系统新机,即Ascend W2,我们拭目以待。



中兴Open

中 兴同样不甘寂寞,在MWC正式开展前率先揭晓了首款采用Firefox OS系统的智能新机—中兴Open,该机采用Linux核心和开放网络(open Web)技术,以Gecko浏览器引擎为核心,用HTML5来开发,所有应用都基于网络。Open配有3.5英寸的HVGA(480×320像素)分辨率 屏幕,内置基于Cortex-A5架构的高通MSM7225A处理器,拥有256MB RAM以及512MB的ROM,并搭载320万像素摄像头,显然是一款入门级的试水产品。而除了这款Open之外,之前传闻中兴还�
[1] [2]
分享到:
相关阅读
MWC2013:华为发布Ascend P2 国内售价或高于国外 2013-02-25
编辑:北极风
本文引用地址: //www.eeworld.com.cn/xfdz/2013/0225/article_19533.html
[发表评论]
[加入收藏]
[告诉好友]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]