处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

NXP三款机顶盒方案,入门级BOM成本20美元

NXP三款机顶盒方案,入门级BOM成本20美元
来源:我爱方案网 时间:2013-02-25

 

【导读】数字家庭领域对低成本要求越来越苛刻,恩智浦新发布了三款高性价比的机顶盒解决方案,全面覆盖高中低端应用,包括:BOM成本低于20美元的入门级机顶盒方案STB100;带有PVR或DMA功能的双调谐器机顶盒方案STB220,BOM成本低于100美元;以及H.26?/VC-1高清IP机顶盒STB225,BOM成本低于70美元。

 

为了满足数字电视整体平移时期对低成本的苛刻要求,恩智浦半导体在优化前一代产品基础上,新发布了三款高性价比的机顶盒解决方案,全面覆盖高中低端应用,包括:BOM成本低于20美元的入门级机顶盒方案STB100;带有PVR或DMA功能的双调谐器机顶盒方案STB220,BOM成本低于100美元;以及H.26?/VC-1高清IP机顶盒STB225,BOM成本低于70美元。为了减少客户的开发时间,NXP提供包括硬件和软件在内的交钥匙解决方案,客户甚至可以直接生产。

NXP家庭娱乐事业部大中国区机顶盒/家庭多媒体市场总监郭昌宏表示,由于IPTV还处于成长期,基本型机顶盒在国内市场甚至出口市场仍然是主流,为此NXP在前一代产品基础上进行了优化,以帮助客户降低系统成本,同时可以满足主流市场的需要。但他同时强调:“虽然成本降低了,但高质量仍保持不变,根据严格的欧盟规范制订的评测标准,STB100比其它任何机顶盒参考设计的表现都好,灵敏性、噪声系数、C/N、Dynamic Echo、0dB Echo、ACI和CCI等性能指标都非常出色。”

基于PNX8300处理器的入门级方案STB100,是PNX8316处理器的STB200方案的低成本版本,BOM成本低于20美元,特别适合中国有线数字电视整体平移,另外也可以用于面向出口的DVB-S和DVB-T机顶盒。NXP中国区主流机顶盒市场经理邱意表示,PNX8300处理器采用了90纳米工艺,而上一代产品采用0.13微米工艺,而且PNX8300简化了上一代产品中的USB、以太网接口等普通用户不会用到的功能,因此整个STB100方案成本可以大幅降低。

而带有PVR或DMA功能的双调谐器机顶盒方案STB220,采用PNX8330处理器,具有双信道节目录制+一个已录节目播放功能,可双重流输出(接两台电视,看不同节目),支持内部和外部硬盘,多画面及画中画,达32倍速的高速快进和高速快退,高达90分钟的时移,集成USB2.0 OTG,可播放XVID、DIVX、MPEG4(ASP)、JPEG和MP3等格式。STB220的BOM成本低于100美元,加上硬盘,BOM成本低于120美元。郭昌宏介绍说,市场上很多类似方案只能够支持观看和录制同一个节目,而STB220可以让用户观看一个节目,录制另一个节目。


高端的STB225则适用于高清IPTV、有线/IP双模机顶盒、PVR和家庭娱乐中心等,其主处理器PNX8?35支持H.26?/VC-1/MPEG-2高清解码,MPEG-4 ASP解码,片上集成了USB、SATA和以太网等接口,整个方案BOM成本低于70美元。


NXP中国区经理江振辉说,上一代产品STB810(基于PNX8550)虽然可以同时支持一路高清和一路标清,但由于更多是采用软件解码,所以H.26?解码只能够做到标清,而STB225则在保留一定灵活性的同时,更多采用硬件方式,因此可以实现H.26?高清解码,并且集成了更多外设,因此成本更低。他指出,STB225的下一代产品也会支持两路高清,但由于目前的网络情况,支持两路高清在近期没有太多意义。

虽然NXP在中国电视市场表现出色,但在机顶盒市场却远远落后于ST等厂商,市场份额较小。邱意非常自信地表示,依靠STB100这样的高性价比方案,NXP将获得更大市场份额。他透露说,今年第二季度将有采用STB100的中国机顶盒制造商实现产品量产。