处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

NXP智能手机高清语音处理软件应用

NXP智能手机高清语音处理软件应用
来源:OFweek电子工程网 时间:2013-02-25
  • NXP 软件和Tensilica日前共同宣布,NXP的LifeVibes Voice Experience已成功移植到Tensilica的HiF音频/语音DSP并完成了优化。LifeVibes Voice Experience提供了一套丰富的、经验证的语音增强技术,实现清晰、自然逼真的通话环境。Tensilica HiFi 系列DSP是应用广泛的、可授权的音频/语音DSP,拥有100多种经验证的音频/语音软件包,已被全球超过50家企业授权使用,HiFi DSP内核的出货量已超过2亿颗,用于 智能手机 、平板电脑、PC、数字电视、家庭娱乐系统和其他设备。【 了解更多智能终端信息

    NXP软件OEM业务产品线总监Nicolas Sauvage表示:“Tesilica HiFi音频/语音DSP的架构具有高性能、低功耗的特点,拥有强大的开发工具支持。与LifeVibesVoiceExperience软件的结合,可为的原始设备制造商提供整套解决方案,提供品质的增强型语音,实现清晰、自然逼真的通话环境。”

    Tensilica移动多媒体市场高级总监LarryPrzywara表示:“众多客户开始询问LifeVibesVoiceExperience是否可以在HiFi DSP上运行,因为HiFi已被设计进他们的产品中,并且需要更好的语音增强功能。我们很高兴为我们共同的客户提供这款经过验证的软件包,它已经被超过7.5亿部移动手持设备和平板电脑采用,并针对Tensilica HiFi架构进行了全面优化,确保为设计者提供低功耗、性能的优质语音体验。”

    LifeVibes VoiceExperience是一款兼容的高清语音软件,可以在电话网络和Skype及Google Talk等IP电话应用中实现自然、舒适的通话。LifeVibes能够改善通话的清晰度,消除回声和失真,并且通过一个或更多的麦克风,限度降低稳态和非稳态背景噪声(比如交通拥堵或拥挤的人群)。

    TensilicaHiFi音频/语音系列DSP包括四款处理器核。近期推出的超低功耗HiFi Mini DSP,支持“随时倾听”的语音识别功能。HiFi 2和HiFi EP是高性能音频和语音处理的主流产品。HiFi 3为移动无线、家庭娱乐和汽车增加了额外优化。