处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

面向回程应用 赛灵思推千兆位级点对点微波调制解调器IP

面向回程应用 赛灵思推千兆位级点对点微波调制解调器IP
来源:中国电子网 时间:2013-02-25

赛灵思公司(Xilinx, Inc. )今天宣布推出面向回程应用的全新千兆位级1024QAM点对点(PtP)微波调制解调器IP。这款调制解调器解决方案在设计过程中充分采纳了一级OEM厂商的宝贵意见,并采用赛灵思的28nm All Programmable器件。对于无线OEM厂商来说, 这个调制解调器方案代表了一个巨大的机会, 可以支持他们在其低成本高性能微波回程平台中集成差异化、灵活性以及可编程等功能。

对于全球电信运营商来说,在他们不断升级网络以支持激增的移动宽带流量过程中,移动回程技术都是一个关键、重点的资本投入领域。这个趋势驱动着OEM厂商利用赛灵思调制解调器方案大幅缩短开发周期,从而快速向市场推出灵活的、高性能的可扩展回程平台。

赛灵思公司无线通信高级总监Sunil Kar指出:“赛灵思为OEM厂商带来了全新的机遇。赛灵思All Programmable逻辑芯片和嵌入式处理器SoC上预集成的PtP调制解调器解决方案IP,不仅能降低总拥有成本,还可加速产品上市进程。1024QAM调制解调器IP具有前所未有的软硬件可编程性,不仅能可帮助OEM厂商开发出同类竞争对手整整一代水平的回程平台,而且还实现了出色的带宽容量、低时延和低功耗。”

这款1024QAM调制解调器IP解决方案, 集成了OEM厂商加速无线解决方案开发所需的所有关键特性和功能,而无线解决方案的功耗和总体材料清单(BOM)成本相对于采用ASSP技术的产品而言,降低了30% 之多。这款调制解调器非常适用于点对点室外部署,可支持多个E1/T1和SDH等早期接口以及千兆位以太网等接口。在单极和双极模式下,数据速率分别可扩展到1Gbps和2Gbps。更强的相位抗噪能力有助于优化设备成本,并能充分利用现场更高阶调制功能的优势。该调制解调器具有众多关键特性,其中包括:支持从QPSK到1024QAM的高阶调制技术、3.5-112MHz的信道间隔、自适应调制、自适应数字预失真、前向纠错、I/Q不平衡校正、自动频率恢复、混合判决引导均衡器(Decision Directed Equalizer)以及集成有效负载与配置接口等。

1024QAM调制解调器IP解决方案以赛灵思All Programmable 7系列器件为核心,采用先进的28nm 高性能低功耗(HPL)工艺技术制造而成,不仅提供了突破性的性能、容量和系统集成度,同时还有助于优化性价比和降低功耗。

供货情况

1024QAM调制解调器IP解决方案目前已面向部分精选客户供货,预计将于2013年5月全面供货。