处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

九轴MEMS圈地战开始 软件模拟技术受瞩目

九轴MEMS圈地战开始 软件模拟技术受瞩目
来源:中国电子网 时间:2013-02-25

瞄准7吋平板、中低价手机商机,MEMS业者正积极研发多轴感测元件,展开圈地,然而,目前九轴MEMS功耗及成本过高,恐难吸引OEM采纳;因此,MEMS业者遂提出以感测器融合(Sensor Fusion)软件让整合加速度计、磁力计的六轴方案实现九轴方案功能,可降低约20%成本与十倍功耗。软件模拟的九轴微机电系统(MEMS)方案渐受瞩目。

 Kionix台湾区总经理洪育浩提到,汽车、医疗应用设备将是未来MEMS元件极具潜力的市场,MEMS供应商已开始卡位。

Kionix台湾区总经理洪育浩表示,为刺激中低阶行动装置导入多轴MEMS元件,并有效控制物料清单(BOM)成本上扬幅度,Kionix近期已利用软体模拟方式,让新一代六轴MEMS元件兼备九轴感测功能,将于今年第叁季导入量产。该方案透过Sensor Fusion演算技术整合加速度计位移和磁力计指向变化资讯后,进而模拟出陀螺仪角度侦测功能,实现高性价比的九轴方案。

洪育浩指出,MEMS出货成长主力正逐渐转移至中低阶行动装置,MEMS业者将面临更严峻的晶片性价比考验。尽管意法半导体(ST)、应美盛(InvenSense)等大厂致力发展加速度计、磁力计加陀螺仪的九轴方案,期达成效能提升、成本降低的双重目标;然而,此类元件开发成本下滑速度缓慢,且将影响印刷电路板(PCB)设计弹性,故主力应用仍局限在高阶产品上,还无法顺利攻进中低阶市场。

据悉,市面上九轴MEMS元件因内建陀螺仪而拉高成本、耗电量,且当下陀螺仪仅在游戏操作上有所发挥,尚未找到杀手级应用,遂大幅影响7吋平板、中低价手机厂导入意愿。

洪育浩更强调,在5吋以上平板手机(Phablet)热潮带动下,中低价手机屏幕规格亦已趋近4~4.5吋,提供更充裕的设计空间;因此,手机厂对MEMS元件整合需求已开始煺烧,反而偏好採用单一加速度计、磁力计及陀螺仪的分离式架构,或以六轴方案搭配陀螺仪,达成较佳PCB设计灵活度及成本控管效益。

另一个值得注意的是,行动装置应用处理器已开始採用大核加小核的设计架构,因此系统业者只要利用其中的低功耗核心,并搭配MEMS业者或Android平台提供的Sensor Fusion功能,即可应付多元感测器资讯预处理,毋须再采用基于微控制器(MCU)设计的Sensor Hub SoC。

也因此,洪育浩认为,以软体模拟九轴MEMS的方案在中低阶行动装置领域的竞争优势将愈来愈明显,Kionix近期即已获得愈来愈多PC及行动装置品牌客户询问与青睐;因应强劲市场需求,该公司今年将于美国设立新厂房,并加快导入8吋晶圆生产线,以提升整体产能与量产效益。