处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

安防平台市场迅速增长 智能高清如何引领?

安防平台市场迅速增长 智能高清如何引领?
来源:中国安防展览网 时间:2013-02-25


 随着安防行业规模的不断扩大,以及平安城市等大型项目的建设,视频监控管理平台发挥着决定性的作用。一方面,视频监控管理平台集视频监控系统、门禁系统、报警系统等多个子系统,其性能如何影响着诸系统的工作效能。另一方面,越来越多的项目还要求安防系统与业务形式相融合,如远程教育、视频会议等。这种情况下的平台不再是纯粹的监控业务平台,而是多媒体业务的统一平台。安防统一平台发展势在必行,安防平台市场发展状况如何?智能高清将如何引领安防平台发展潮流?

    安防管理平台市场规模增长迅速

    安防系统的建设在我国各行业领域越来越多,投入越来越大,如何有效整合海量却零散的信息,提高安防管理的能力与效率,得到越来越多平台厂商的重视,平台建设也在不断朝着“大联网、大融合”方向发展。

    从市场规模上来看,视频监控联网将带来数百亿的市场需求,其中软件部分估计为20-30亿,这个估计基本上是全国总的市场规模,可能会需要几年来达到这个总规模,也可能很快在短短几年就达到了。从市场新动向、新技术、新概念和发展方向来看,基于国家标准GB28181的联网实现方案应该是各企业重点关注的。标准确定了框架和交互流程,但一些细节(功能和技术上都有)仍需要更加明确。

    2009年城市视频监控管理平台的市场规模大约40.6亿元,相对2008年增长率为26.5%。从2009年到2014年,其市场预计年复合增长率为21.5%,市场规模将达到107.5亿元。提供完整的安防系统解决方案已经成为众多企业的共识,加上安防系统的数字化网络化趋势,对系统的配套性兼容性提出了更高要求,因此,不少原先只进行局部环节硬件产品研发生产的企业也开始提供相应的软件产品。这对企业在团队管理和市场战略上是新的考验。

    当前市场上的各种综合管理平台,功能五花八门,忽略实际效用,造成软件平台架子很大,运行的硬件环境要求较简,而有效的功能却少之又少,实用性严重不足;操作复杂,术语过于专业化,难以信息共享;功能还没有真正达到客户的需求。

    智能化助推安防管理平台成长

    联网的基础是标准,标准出台后,联网平台就会容易得多。有了大联网平台,接着就有集成的需求,集成了越来越多的业务,就会形成了一个大的融合系统,大的融合系统甚至会扩充到物联网的业务,所以安防管理平台的联网方向终会是一个物联网管理平台。

    应用的方向对不同的行业是不一样的。这里以平安城市为例。平安城市的深度应用一定是公安实战应用。公安信息化过程中,出现了各种各样的业务系统,当安防进来后,尤其是视频图像信息的到来,给这些业务系统增加了更具备、更形象、更生动的内容。因此,平安城市的安防管理平台在深度应用方向上终会是一个融合了视频侦查、警综、大情报、PGIS等系统的公安实战应用平台。

    安防管理平台将向大型化、广域化、融合化发展。基于管理需求,公安、交通、金融、教育行业对大联网需求依然比较迫切。大联网大融合并不是的趋势,大量小区,厂区等还需要小联网小联合平台,小平台融合安防、消防、对讲、巡更、道闸等系统,也是一个很大的市场需求。

    安防综合管理平台的发展方向是智能化、行业化、联网化和物联化,这些特征既有独立需求应用,也有相互融合的趋势,例如智能化在公安行业,当前,已建大量监控点远未发挥应有作用,目前仅停留在案件倒查、发现线索、固定证据等方面,在指挥决策、治安防控、侦查破案、打击犯罪、服务社会管理等方面的深度应用还没有全面开展。尤其是重建设、轻管理与维护倾向严重,充分利用智能视频处理技术,提升社会治安防控平台系统的整体效能,建设更加高效的可视化实战指挥平台,将各级公安机关、各类图像信息资源整合应用,满足信息管理、应急指挥、刑侦线索分析、治安防控、远程教学和案件研讨等多种业务应用的要求,实现对案件的时间、空间、特征及人员活动轨迹等多维再现,为案件信息的深入研判、各类案件的串并案、线索的深入挖掘提供重要的支撑。

    安防管理平台下一步将朝着定制化和简洁化的方向发展。目前,基于3G的移动视频监控系统建设已越来越广泛,建设规模也越来越大,但大部分系统是基于无线网络进行动态前端采集,而基于安防集成平台和移动终端如手机、平板电脑的应用很少,即使有也非常简单。今后,安防集成应用平台可紧密结合各行业应用需求和特点,配对Android、iPhone等智能手机操作系统,全面开发基于移动终端的深度应用。如针对公安机关,可开发移动应急指挥平台,实现突发事件的现场视频采集,基于移动终端的视频图像浏览、人口(车辆)信息查询、GPS车辆定位、应急指挥调度等实战应用,随时随地快速构建应急指挥中心,全面提高突发事件的响应速度和处置效率。针对智能家居安防系统,集成平台可通过智能手机实时接收家庭安防系统的报警信息,并联动家中监控图像,实时掌控家中状况;还可实现门禁系统远程开门、关门,报警系统远程布撤防等,真正实现“智慧生活”,移动应用。

    在我国,相比硬件来说,软件是不值钱的,甚至有“一个联网系统,软件奉送”的做法,这跟国外是完全不同的。软件相当于人的大脑,一百个摄像机,坏一个不影响整体,而软件坏了,一百个摄像机就不能使用。在我国的信息化应用都是软件和硬件的结合,相比较而言,软件更重要。

    高清、智能、平台产品蓬勃发展

    高清产品在今年的发展非常迅速,在智慧城市、智能交通这种安防市场的前沿阵地基本上已经实现了全面的高清化,在这些需求的刺激下,各种类型各种档次的高清产品层出不穷,给市场以丰富的选择,需求的爆发和厂商的积极应对下,高清产品已经从前几年的酝酿期开始进入爆发期,产品技术和市场应用都在快速成熟起来。预计明年的高清产品市场将更为迅猛,而且高清化的浪潮将进一步席卷企业和家庭市场。

    具体而言,高清产品的发展可以总结为几个趋势:(1)分辨率由入门级的720P全面转向1080P,虽然720P的绝对占比仍然占优势,但是1080P的产品所占比例正在快速上升;(2)受传感器生产厂商和终端用户的共同推动,CMOS传感器市场迅速上升,CCD传感器市场逐步停滞,不过在特殊领域CCD传感器仍然占据绝对的优势;(3)产品形态越来越丰富,目前的高清产品已经全部覆盖安防的所有设备,如球机、云台等都已经完善;(4)高清系统的相关配套基本完成,包括采集、传输、存储、显示和控制等各环节,如高清解码器、高清矩阵、高清管理平台等都已经趋于成熟。

    由于需求和产品定位都不明确,智能化从6-7年前进入国内开始,就一直处于不明朗期,除了智能交通以外,其他领域的智能化应用案例基本缺失。而今年随着算法在应用研究领域的突破和市场回归理性,智能分析开始进入实际的项目建设,这些应用既包括周界防范、人脸识别、计数等传统功能,也包含了视频诊断、图像检索等新兴的图侦功能。


这是值得高兴的一件事,智能化的应用代表着一个新的突破,我们有理由相信,一个新的时代马上就要到来。

    智能化经过近两年尤其是今年的市场论证以后,正在逐步分化为几个重要的应用领域:(1)以交通应用为代表的行业应用,如森林防火、监管场所等;(2)通用应用,如跟踪、物品遗留和丢失、绊线、周界防范等;(3)以视频浓缩、图像检索、超微分辨率等技术为代表的图像侦测分析应用;(4)以视频诊断为代表的系统维护管理应用。值得提及的是,以上的应用都是各类算法的组合应用,这是一个非常重要的变化,即智能分析已经进入用户需求为导向的时代,而不是以前的唯技术论导向,这对智能分析的发展意义深远。

    在高清和智能产品迅速发展的同时,也推动了平台成为安防行业解决方案的核心部分。全网络方式的接入和监控点容量的快速提升,以及不同行业自身业务与监控业务相结合的需求是视频监控平台地位提升的关键因素,由于平台是系统和用户直接交互的部分,也是实现各类复杂的综合业务的环节,所以说,平台直接决定了系统的功能和性能,是系统运营成功的基础。

    以平台为依托,安防行业解决方案已经快速专业化和深入化,目前天地伟业经过多年的积累和深度的整合与挖掘,已经形成了以智慧城市解决方案为代表的四大类十余个行业解决方案,这些解决方案都是以平台为核心,通过平台实现与行业业务的深度整合。通过平台的连接,安防业务不再孤立,给客户带来了更大的价值。