处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

赛灵思针对大批量应用大幅提升设计生产力

赛灵思针对大批量应用大幅提升设计生产力
来源:EEWORLD 时间:2013-02-22

2013年2月20日,中国北京 -  All Programmable技术和器件的企业赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX) )今天宣布Artix™-7 FPGA AC701评估套件正式推出,专门支持开发满足低成本、低功耗应用需求的高性能系统。这款评估套件配套提供All Programmable Artix-7 200T器件,并包括设计人员所需的工具、IP和参考设计,不仅可以帮助他们快速启动开发工作,同时又能使其充分利用业界FPGA的单位功耗系统性能优势。

All Programmable Artix-7 FPGA为低端远程射频前端、移动回程、软件无线电、马达控制以及需要高性能、小型化的其它多种不同应用带来了功耗效率、小型化、低成本和更高系统性能等众多优势。Artix-7 FPGA具有灵活混合信号(AMS)、DDR3、DSP资源、并行和串行I/O以及其它系统级功能,是设计人员通过可编程系统集成降低材料清单(BOM)成本的选择。

该评估套件包括针对业界首款功能强大的SoC设计环境 — 赛灵思Vivado™ 设计套件设计版本的器件专用许可证。该评估套件还提供了10余款参考设计,包括功能强大的PCIe®和DDR3子系统,以及Northwest Logic公司完整版DMA Back-End Core的IP许可证,便于客户设计使用。AMS 101评估卡搭配AMS参考设计是评估如何用AMS降低材料清单(BOM)成本的完美工具,适合从简单系统监控到更复杂模拟功能的各种求。

供货情况
Artix-7 FPGA AC701评估套件定价为1,295美元,现已通过以下网址接受预订:www.xilinx.com/cn/ac701。