处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

获三星第三个手机平台采用的电源管理和音频方案

获三星第三个手机平台采用的电源管理和音频方案
来源:我爱方案网 时间:2013-02-22

【导读】Dialog 将其先进的电源和音频管理技术拓展至三星的全球智能手机 Galaxy Fame平台。该技术一个芯片集成30多个不同电源域和模拟功能,可节省主板空间,可外设感应器件,助力三星手机功效高,重量轻等优势。

近日,高集成电源管理、音频与短距离无线技术提供商Dialog半导体有限公司宣布,三星公司已在其第三个全球智能手机平台上采用了Dialog的电源管理和超低功率音频技术。Dialog内置音频功能的 DA2083电源管理IC(PMIC)正在三星的入门到中端Galaxy Fame智能手机系列GT-S6810中得到应用,该系列手机将于2013年季度上市。

Dialog的全可配置单芯片DA2083电源管理和低功率音频技术可大幅节省主板空间,允许使用更加轻薄的外置感应组件,并为三星的设计带来性能优势。该设备在一个芯片上共集成了30多个不同的电源域和模拟功能,从而能让三星设计出一系列功效更高、更加轻薄的智能手机。


 
Dialog公司首席执行官Jalal Bagherli博士表示:“我们一直与三星保持密切合作,确保我们的PMIC融合了我们先进、能效的技术以及的音频技术,并带来卓越的用户体验。赢得三星的第三个智能手机平台为强有力地印证了Dialog的技术能力。我们致力于今后进一步增强双方之间的合作关系,赢得更多平台。”

Galaxy Fame采用一颗1GHz处理器,运行Android 4.1.2(Jelly Bean)操作系统,配有一块3.5英寸的HVGA TFT触摸屏,并由一块1300mAh的电池供电。此外,该系列手机还内置3G、Wi-Fi和AGPS模块。