处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

骁龙S4 MSM8x30屡获“” 为什么是它?

骁龙S4 MSM8x30屡获“” 为什么是它?
来源:OFweek电子工程网 时间:2013-02-22
  • 近期,美国 高通 公司 骁龙 处理器接连被《微处理器》等权威媒体及Linley Group等独立分析机构评为年度。尤其值得关注的是,面向大众市场的骁龙 S4 MSM8x30 处理器更是成为业内热度攀升快的手机处理器明星,多家半导体或 消费电子 类媒体将MSM8x30选为"年度移动处理器"、"明星手机芯片"及"年度创新产品"。

    该处理器被热捧并非偶然--作为全球首款针对大众市场集成LTE调制解调器的单芯片解决方案,S4 MSM8x30支持全球所有2G、3G及LTE制式。性能方面,这款处理器凭借双核Krait架构完胜四核竞品,大幅提升大众手机体验基准。

    Krait双核强于竞品A9四核

    去年中国国庆节前,Qualcomm宣布将通过单一平台骁龙S4 MSM8930同时支持WCDMA、CDMA和TD-SCDMA制式,从而服务于所有的中国运营商。该单一平台处理器还同时支持LTE-TDD和TD-SCDMA。 MSM8x30集成双核Krait CPU,是全球首款集成LTE调制解调器、旨在将3G/LTE多模技术带向大众智能手机单芯片解决方案。

    利用Vellamo、Quadrant、Basemark ES 2.0 Taiji与Linpack MT 等工具,有媒体将集成了Krait双核CPU的骁龙MSM8x30处理器与采用ARM Cortex-A9的四核竞品处理器进行了测试,结果显示,在CPU性能、浏览器性能及图形处理性能方面,骁龙MSM8x30双核处理器是后者性能的3倍、1.3倍及2倍之多。

    Krait是Qualcomm推出的业界的处理器微架构,基于该架构的骁龙处理器已经成为三星、LG、HTC、索尼、摩托罗拉、华为、中兴通讯等各大品牌超高端智能手机产品的核心组件。Krait基于ARMv7-A指令集与ARM生态系统兼容,但由Qualcomm专门针对移动计算而自主设计,包括业界的128位数据信道SIMD功能单元,提升浮点运算性能。实测验证,Krait在处理效能上与ARM Cortex-A15相当,但功耗控制上更为优化。优化的计算单元(包括用于双精度计算的单元)能以低功耗快速实现计算密集型应用。同时,为了获得更好功效、性能表现和热曲线,Qualcomm将Krait 微架构设计为异步对称式多核处理器系统。

    此外,骁龙S4 MSM8x30处理器集成的Adreno 305 GPU。Adreno 305是Qualcomm全新一代GPU平台--Adreno 300系列中的一款图形处理器, Adreno 300系列率先支持OpenGL3.0,且在渲染以及动态切换上率先使用的技术,可为入门级智能型手机带来更加美妙的视觉享受和操作体验--8x30支持3D影像与立体声、噪声滤除能使拍照更为清晰,全景模式的电子校正可以让全景照在更短时间内迅速拼接成一完整影像。此外,后向镜头的自拍功能,可先定义焦点所在位置,然后经过系统调整焦点对应至原先的定位,此一自拍功能涉及七项技术,包括快拍、人脸辨识、声音、硬件压缩、螺旋仪、笑脸辨识与WiFi Display。

    稍早前,华为在CES上发布基于该处理器的华为W1,是内地企业打造的首款采用Windows Phone 8的智能手机。华为表示,MSM8x30基于28nm工艺制程,带来出色的多媒体、游戏体验,更强的性能,更快的网络浏览的同时,提供更长的续航能力。

    支持手机拥有"全球签证"

    众所周知,支持多模多频是骁龙处理器的重要优势。而骁龙S4 MSM8x30处理器更是将这一优势"不可思议"地放大,MSM8x30支持CDMA,WCDMA与TD-SCDMA,并支持TD-LTE/LTE FDD/3G多模,也就是说,手机厂商可以利用该处理器打造出一款拥有"全球签证"的手机,持有该手机的消费者可以真正实现"不换手机即走遍天下"。