处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Panasonic正式进军照明用白光LED市场

Panasonic正式进军照明用白光LED市场
来源:中国LED网 时间:2013-02-22

Panasonic与日本照明器具厂商Colmo合作,成功开发出可防止组件硫化的新材料,正式进军照明用白光LED事业。

新材料可防止因硫化造成的亮度降低问题,将做为小型高效率LED照明的光源,2013年11月开始投入量产。在LED照明逐渐普及下,初期将针对包含内部使用的日本国内销售,2年内再展开以中国大陆为主的亚洲地区销售。未来营收计划达到100亿日元规模。

据了解,位于日本鹿儿岛的Panasonic Device Optical Semiconductor将负责白光LED组件之生产。样品将开始出货,初期计划月产1亿颗以上,之后阶段性扩增产能。此外,亦将评估在中国大陆生产之可行性。开发产品之发光效率为150lm/W,封装尺寸为长3.2mm×宽3.0mm×厚0.6mm,相较现有产品面积缩减39%。由于在组件进行硫化防止对策,可提高产品设计的弹性。

采用可隔绝硫化气体、水蒸气无机材料之新封止材为其特征。Panasonic原本以开发背光用LED等为主,照明用产品之开发落后,因此营收仅止于数亿日元左右。3年前与Colmo展开合作开发,由于自海外半导体厂商采购低价组件之体制已完备,决定正式进军照明用白光LED市场。