中国北京, 2013 年 2 月 21 日 —— 引领大数据连接、传送以及存储,提供创新半导体解决方案的 PMC ® 公司(纳斯达克代码: PMCS )今天宣布进一步扩展其存储产品线,在业界率先发布高性能、高密度且具有加密功能的半高 PCIe Gen3 主机总线适配器( HBA )产品系列。该产品系列每秒可执行超过 100 万次输入 / 输出操作( IOPS ),持续吞吐率达 6.6GB/ 秒。该产品还提供了 256 位 AES 加密功能和多达 16 个端口的选择。
Adaptec 7H 和 6H 系列 SAS/SATA HBA 产品为客户提供了高性能的连接选择,适用于硬盘( HDD )、固态硬盘( SSD )、可移动存储介质和磁带设备等。该产品系列是高性能数据中心应用的理想选择。
PMC 公司服务器存储解决方案副总裁 Jared Peters 指出: “ 这一崭新的 Adaptec 系列产品提供了独特的加密技术以及更多端口数,性能更优,因而,与当前市场上其他产品相比,具有明显优势。客户们不断在寻求灵活的解决方案,以更好地应对持续扩大的数据存储的需要。而这一系列新的产品提供了一组多种多样的高性价比解决方案,可以满足他们不断增长的存储及安全需求。 ”
7H HBA 系列引领 I/O 性能
Adaptec 7H HBA 系列产品采用 PMC 公司 16 端口的 PM8018 6Gb/s I/O 控制器芯片以及一个 x8 PCIe Gen3 接口,该产品对 512 字节块每秒可执行超过 100 万次输入 / 输出操作( IOPS ),对 4K 字节块每秒可执行超过 80 万次输入 / 输出操作,创业界首例。 MSI-X 内置支持使得该系列适配器可以利用多核的主机处理器以提高使用性能。更优的性能使客户能够完全发挥 SSD 的潜能,实现低延时应用。
与上一代产品相比, PCIe Gen3 接口为主机提供了双倍带宽。该系列 HBA 产品带有 16 个 SAS/SATA 端口,是业界首款充分利用了带宽的方案。 Adaptec 7H HBA 产品系列在业界首先采用 HD miniSAS 连接器接口,从而得以在半高的 MD2 尺寸上提供了至多 16 个原生 SAS/SATA 端口,是高密度的服务器的理想选择。新的连接器接口可以与多种 Adaptec 高密度 SAS 连接线组合使用。
Adaptec maxCrypto™ 加密技术提升数据安全
数据中心在数据及存储容量两方面都经历着爆炸性增长。 Adaptec 7He HBA 产品系列采用了 Adaptec maxCrypto TM 安全技术。该技术是一款 256 位 AES 、嵌入式加密引擎,使用一个独有的硬件加密密钥来驱动。该密钥使客户得以保护自己存放在存储媒体上的数据,在需要时,则可以丢弃那些盘片或磁带驱动,而无需担心泄露保密的客户数据。
6H HBA 产品系列的连接选择
Adaptec 6H HBA 产品系列运用 PMC 公司 8 端口的 PM8001 6Gb/s I/O 控制器芯片以及一个 x4 PCIe Gen2 接口,从而提供了高性价比的 HBA 解决方案。该产品对 512 字节块每秒可执行超过 25 万次输入 / 输出操作( IOPS ),对 4K 字节块每秒可执行超过 20 万次输入 / 输出操作。 6H HBA 系列产品采用半高的 MD2 尺寸,因而适用于 x4/x8/x16 PCIe 插槽。此外,也有四端口及八端口(内置)的选项,采用的是标准的 miniSAS 连接器。
这两个产品系列都共享通用驱动及管理工具,包括 Windows® , VMware® 及开源 Linux 的驱动在内。
IDC 存储软件与解决方案项目副总裁 Laura DuBois 指出: “ 现如今,安全、性能以及密集的 I/O 连接都属于必备,而且在数据中心有限的空间内,简单地持续新建和扩展已经不再具备持久的生命力。数据中心的运营者寻求的是能够提供容量及性能的解决方案,随着大数据在重要系统环境中的不断迅猛增长,这已成了基本要求。 ”
供货情况
Adaptec 7H 系列及 Adaptec 6H 系列 HBA 产品将于 2013 年第二季度起通过 Adaptec 的全球供应商及存储渠道的商业伙伴对外销售。完整的产品信息,请访问 Adaptec 的网站 www.adaptec.com 。
欢迎于3月5日至9日到德国汉诺威国际消费电子信息及通信博览会(CeBIT),企业存储展览馆第二展厅E57-2展台来参观。
敬请关注 PMC 官方微博: //e.weibo.com/pmcchina
关于 Adaptec by PMC
Adaptec by PMC 存储方案可保护、加速及调节在 I/O 路径传输过程中的数据。我们提供高性能、互通、可靠的存储方案与的技术支持服务。 Adaptec by PMC 的产品能够帮助客户进行存储网络革新,以满足下一代数据中心和云服务的需求。通过渠道合作伙伴,我们的产品直达更广阔的细分市场。如欲了解更多信息,敬请访问: www.adaptec.com 。
关于 PMC
PMC (纳斯达克代码 : PMCS )是半导体解决方案的创新,致力于推动网络升级为连接、传送以及存储大数据的网络。秉持长久以来累积的技术优势, PMC 在存储储存、光网络以及移动网络领域持续创新。 PMC 高集成度解决方案可提升效能,加速网络升级以实现下一代网络服务。详情参见 www.pmcs.com 。