处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Cadence发布USB3.0 VIP 可部署USB3.0协议扩展设计

Cadence发布USB3.0 VIP 可部署USB3.0协议扩展设计
来源:中国电子网 时间:2013-02-21

近日,Cadence设计公司发布了用于新型USB SuperSpeed Inter-Chip规格的经过生产验证的VIP,使用户可以充分验证部署的USB3.0协议扩展的设计。

这种SSIC规格结合MIPI联盟物理界面(M-PHY)和适应USB3.0的USB协议上层,以连接移动设备内的芯片。这使得移动设备制造商更容易在移动环境中充分利用大型USB硬件和软件生态系统。

创意电子(Global Unichip)高级副James Cheng表示:“Cadence USB3.0 VIP使我们可以充分证明我们的设计符合USB3.0规范,这种新型SSIC产品显示了Cadence通过这种关键协议支持工程师工作的承诺。通过支持所有流行验证方法和模拟器,Cadence VIP使得创意电子(GUC)可以利用高质量SoC和IP验证覆盖支持我们不同的用户基础。”

SoC 实现部门研发高级副总裁Martin Lund表示:“USB3.0协议的SSIC扩展是一种用于移动设备、智能手机和平板电脑的新型开发工具,它为内部应用提供更高的数据速率和功耗效率。我们的USB3.0 VIP已经用于验证100多项设计,我们综合了所获得的知识为工程师开发这种新产品,他们通过采用SSIC扩展获取收益。”