处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

加速迈向高清时代 华为将率先在安防领域采用H.265技术

加速迈向高清时代 华为将率先在安防领域采用H.265技术
来源:中国电子网 时间:2013-02-21

随着高清视频的普及,安防行业的客户迫切希望享受高清的图像品质,而通用1080P的视频图像,往往占用6~10M的带宽,这给网络建设和系统建设带来了较大的成本压力。带宽、成本、技术等等原因都成为制约行业快速向高清化发展的瓶颈。

华为近日宣布即将在安防领域采用H.265技术。HEVC(H.265)是一代视频编码技术标准,于2012年8月获得ITU组织的批准。华为作为H.265编码标准的主要技术贡献者,正在积极推动此项全新的编码技术在安防领域的产品化。

视频应用不断向高清晰度、高帧率、高压缩率方向发展,HEVC(H.265)协议标准正是在这样的背景下应运而生。H.265的成熟,会给视频带来更高的压缩比,降低端到端建设成本。根据业界安防系统建设模型,存储和网络设备占据建设投资35~40%,如何效率节约传输带宽和存储空间,根本上解决需要从视频压缩码流入手,采用H.265技术的视频压缩比H.264提升30~50%,根据测算可能带来的投资节省高达20%,甚是可观。同时,H.265标准还支持更高清晰度的4K(4096×2160)和8K(8192×4320)超高清视频,在资源充足的场景下提供更舒适的视频及应用效果。