处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

英特尔再被挑衅:ARM领跑嵌入式处理器市场

英特尔再被挑衅:ARM领跑嵌入式处理器市场
来源:IT商业新闻网 时间:2013-02-20

 市场研究机构IDC指出:嵌入式处理器的营收到2016年将达到473亿美元,较2012年增长23%。这种趋势将带动市场对ARM技术的需求,从而让ARM胜出英特尔一筹。

2月20日消息,随着移动互联网市场的发展,ARM超越英特尔逐渐在移动终端市场占据先机。但是现在随着家居智能化的发展,英特尔又受到来自ARM在嵌入式处理领域对自身构成的威胁。

据了解,在2012年,嵌入式处理器以25%的增幅成为ARM增长快的业务,智能手机之外产品的销售额占了ARM第三财季总销售额的一半以上。ARM首席执行官沃伦?伊斯特(WarrenEast)表示,这一比例还将持续上升。

ARM逐渐领跑嵌入式处理市场

市场研究机构IDC指出:嵌入式处理器的营收到2016年将达到473亿美元,较2012年增长23%。这种趋势将带动市场对ARM技术的需求,从而让ARM胜出英特尔一筹。

英特尔再被挑衅:ARM领跑嵌入式处理器市场

ARM的股价反映了其在移动与智能系统等新市场中的优势ARM目前的预期市盈率为49倍(远高于英特尔的10倍左右),股价在2012年大涨59%(英特尔同期下跌21%),40%的分析师建议买入(英特尔为36%),公司当前市值为128亿英镑(200亿美元)。

RaymondJames&Associates的分析师汉斯?莫瑟斯曼(HansMosesmann)指出:ARM架构已经成为“无处不在”的设计潮流,而ARM的非智能手机业务拥有大量“忠实粉丝”。

ARM公司CEO伊斯特表示,非手机相关产品销售额成为ARM营收主力,所花费的时间比他预期的要长,但其所占比例将会继续增加他在上个月接受采访时指出,消费者们已经习惯了智能手机的性能和便利,也必将开始希望类似的特性登陆电视机等其他家电(可以通过小巧节能、通常用于手机的芯片来实现),只是需要较长时间来克服消费惯性。在伊斯特看来,科技解决方案的广泛应用似乎“永远遥遥无期”,但是一旦到了“引爆点”就会迅速普及开来。

英特尔真的“英雄迟暮”?

据相关数据显示,ARM公司在2012年的销售额为9.144亿美元,仅有英特尔同期逾500亿美元营收的一个零头。

英特尔目前依然是“PC芯片之王”,在PC处理器市场的占有率高达80%以上。然而随着PC市场在2012年出现十年来首次萎缩并很可能在2013年继续下滑,这家全球的芯片制造商需要寻找新的业务增长点。

当英特尔的嵌入式处理器瞄准汽车、零售和工业控制等市场并主打数据分析能力和安全性的同时,ARM却凭借在智能手机市场的统治地位吸引了大批软件开发者和工程技术人员,从而受到了设备厂商和芯片供应商的青睐,也让产品的标准化变得更轻松也更廉价。

英特尔的发展受到来自ARM的各种威胁。

与此同时,英特尔面临让产品打入新市场的严峻挑战英特尔在手机处理器市场的出货份额不足1%,在嵌入式处理器市场的出货份额也仅有2%。IDC预计:到2016年,嵌入式处理器的出货量将达到36.5亿块(2012年为25.4亿块),ARM在该市场的份额将增至68%(2012年为60%),而英特尔的份额将略增至5%。

但是英特尔的发展也并不是毫无希望。

IDC同时指出,英特尔的嵌入式芯片出货量只有ARM的一个零头,但价格更为昂贵并且能胜任更复杂的运算,所以营收份额远高于出货份额在2012年的嵌入式处理器市场,英特尔的营收份额为20%,基于ARM者为30%,其余50%被其他芯片制造商瓜分。