处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

JDSU和CMRI共同举办100G测试技术研讨会

JDSU和CMRI共同举办100G测试技术研讨会
来源:C114中国通信网 时间:2013-02-19

JDSU日前中标中国移动研究院(CMRI)100G测试设备项目, 中国移动研究院(CMRI)将采用JDSU ONT测试平台进行包括111.810 Gb/s速率(OTU4),103Gb/s速率(100GE)和CFP光模块测试与研究。同时于近日JDSU和中国移动通信研究院(CMRI)网络所共同举办100G测试技术研讨会,双方就100G测试领域的关键技术和测试难点做了深入的交流,双方决定将在100G测试领域展开深入合作,共同攻关“在线OSNR测试,纠前误码率测试,CFP2和CFP4验证,100G压力测试,OTN分组化业务承载”等技术难题。

中国移动通信研究院(CMRI)网络所副所长李晗表示:“100G技术目前已经成熟,中国移动即将展开的100G网络规模部署正逢其时。但是我们也看到100G在模块功耗、模块集成度和在线监测工具等方面仍亟待突破。我们非常高兴的与业界的测试仪表供应商JDSU在诸多方面展开合作。”

JDSU传输仪表全球首席执行官Lars Friedrich 表示:“中国移动是全球强运营商之一,是先进技术商用的倡导者和践行者,中国移动在TD-LTE、TD-SCDMA、PTN和100G等网络部署上规模庞大。JDSU在通信测试领域拥有丰富的产品线,雄厚的研发实力和卓越的产品品质,始终保持全球通信测试领域的地位。JDSU高度重视与中国移动的技术合作,将全力支持中国移动100G网络部署。”