处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Cypress开始提供全新PSoC开发套件CY8CKIT-025

Cypress开始提供全新PSoC开发套件CY8CKIT-025
来源:电子工程专辑 时间:2011-12-12

赛普拉斯半导体公司日前宣布推出面向其PSoC 3和PSoC 5可编程片上系统架构的全新CY8CKIT-025开发套件。该款全新套件采用了PSoC独特的8到20位Delta-Sigma ADC,内部电压参考误差在±0.1%以内,采样速度高达384 ksps,可实现高达18位有效位数 (ENOB) 的性能。它具有微伏级测量功能,精度可达0.003%。此外,ADC还能帮助设计人员为Delta Sigma ADC 实现差分和单端输入功能,从而在连接不同输出类型的感应器方面可提供无与伦比的灵活性。

PSoC 3和PSoC 5的Delta Sigma ADC还有一个差异化功能,即设计人员只需利用赛普拉斯PSoC Creator IDE中的图形用户界面,即可轻松为其配置多种不同分辨率、采样速度以及输入缓冲和增益模式。PSoC Creator中预先编写的软件“元件”能让用户以图形化方式选择所需的值,从而显著简化器件配置。

该全新套件可提供四种各个不同类型的模拟温度感应器,包括热电偶、二极管、热敏电组和电阻温度检测器 (RTD)。此外,它还可附赠提供CY8CKIT-012 PSoC原型设计与开发扩充板。设计人员可以115美元的价格通过以下网址购买该全新开发套件:www.cypress.com/go/cy8ckit-025

PSoC高精度模拟解决方案是全新 PSoC 每月推荐外设计划下推出的首款产品,能够实现标准MCU所无法提供的应用和功能。每款外设都将提供配套视频、应用笔记、网络研讨会等。

赛普拉斯负责PSoC平台业务的副总裁Gahan Richardson指出:“PSoC 3和PSoC 5产品的精密模拟功能是让PSoC优于标准MCU的独特功能之一。要想让标准控制器实现如此高水平的测量精度,设计人员必须添加一款独立的差分ADC器件,而这不仅会增加成本、功耗、板卡空间的占用,也会加大设计的复杂性。”

全新CY8CKIT-025套件现已开始供货。