处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Intersil通过其SLOC合作生态系统推动下一代视频安全技术

Intersil通过其SLOC合作生态系统推动下一代视频安全技术
来源:21IC 时间:2013-02-17

在加快全球采用和实现视频监控市场中基于混合IP的安全系统的过程中,SLOC(同轴电缆安全链路)不仅是作为其中先进技术和产品的代表,更是作为一个生态系统而存在。Intersil公司联合产业链的上下游企业,不遗余力地为整个产业提供标准化的产品和解决方案。

Intersil亚太区业务副总裁何贤斌在接受记者采访时说,目前公司的业务定位在十个发展方向,其中视频监控、安防是公司业务的重中之重。特别是收购了Techwell公司后,凭借其丰富的视频信号处理技术和监控系统的专业知识,加上Techwell面向安全监控行业的视频半导体产品线,使Intersil在定义和提供面向数字录像机市场的专用集成电路产品方面具有了独特的能力。

何贤斌介绍说,IntersilTechwell的技术和产品主要应用于4大应用领域,包括鱼眼图像校对技术、 960H视频解码器 技术、MegaQ和SLOC (同轴电缆安全链路) 。SLOC解决方案主要用于通过单根同轴电缆的同时传输模拟CVBS视频和数字I P视频。监控系统制造商现在能够开发支持无延迟模拟CCTV功能和联网IP监控功能的有效混合监控系统,并无需新布线或电缆修改即可减少成本和节省资源。

据了解,Intersil 近推出一系列旨在向960H监控市场提供视频质量的新解决方案,该系列产品专门针对960H 标准而设计,同时能够兼容现有的低分辨率摄像机和DVR(数字视频录像机),并提供业内的视频质量。

该系列960H产品包括四通道和八通道视频解码器以及一种专门针对960H信号设计的全自动EQ方案。这些Intersil监控产品系列的成员可以提供全球首批专用于混合模式系统的集成式四/八通道960H/D1模拟解码器解决方案,而且完全可以对每个通道进行配置。该方案的特性还体现在集成式四/八通道960H/D1高质量音频/视频解码,为传统摄像机和960H摄像机提供纯净的模拟图像。设计和安装非常灵活,支持混合模式摄像机并可对每个通道的摄像机进行配置。低信号锁定能力以及支持更长的电缆传输距离,可以使用现有的老旧电缆等基础设施。

何贤斌表示,虽然新生的960 H市场开始加速发展以及基于960H技术的监控摄像机与DVR的使用日渐普及,但仍然有混合分辨率系统安装传统摄像机,而且数量也还在不断攀升。许多企业都在寻求一种能够既利用960H技术的更高分辨率优点,同时又不破坏现有低分辨率基础设施的顺利过渡方案。而IntersilTechwell推出的无缝解决方案实现了这种过渡,并且在所支持的各种分辨率下都能提供卓越的视频质量。

Intersil会继续通过其 SLOC合作生态系统 推动下一代 视频安全技术 的发展,以促进全球视频监控市场采用和实施混合式基于I P的安全系统为宗旨,SLOC 合作生态系统继续大力支持行业标准化和