因此,若问2013年中国的无线网络将向哪些方向发展?向4G冲刺无疑是领域的主线;其次,运营商部署WLAN的力度也将进一步加大,无感知认证将得到应用;同时,2012年大热的Small Cell将在2013年展开更大规模的试点,引领网络向异构化迈开实际的步伐。
TD-LTE应用已经成为业界创新的焦点
冲刺商用的中国4G
根据中国移动的计划,2013年,TD-LTE将覆盖全国100个城市,建设20万个基站。在扩大规模试验中,一方面,TD-LTE的网络侧性能和组网策略将被进一步验证,另一方面,TD-LTE的端到端用户体验将得到测试,网络与终端的磨合将进一步强化。
随着TD-LTE规模试验不断推进,TD-LTE优异的性能已经得到充分验证,TD-LTE与LTE FDD在用户速率、时延、覆盖和并发用户容量等方面性能基本相当。2013年,TD-LTE前进的重点将聚焦在终端芯片能否快速成熟、应用能否持续创新、普通用户市场培育能否成功。
其中,芯片是影响产业链进程的重要一环。目前,国际主流芯片巨头如高通、Marvell都已经承诺在2013年上半年推出28nm的TD-LTE芯片,制约TD-LTE芯片发展的功耗问题有望在2013年得到解决。但多位业内专家也表示,TD-LTE智能手机的大量出货还要等到2014年。
同时,整体来看,国内基带和射频企业与国际企业相比在整体移动通信芯片研发技术、资金、品牌等方面的积累仍然不足,在芯片制造工艺方面与国际先进水平存在较大差距,仍需加大投入力度,提高核心竞争力。预计到2013年上半年,国内将会有3到4家企业推出40纳米GSM/TD-SCDMA/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD五模基带芯片,考虑到芯片尺寸和功耗等问题,主要仍应用于数据类终端。2013年下半年,国内有望推出28纳米TD-LTE多模芯片,性能基本达到大规模应用水平,能够支持TD-LTE智能手机的开发与应用。
TD-LTE要想成功,仅有技术是不够的,应用才是决定TD-LTE命运的关键。2012年,业界已经将更多精力聚焦于TD-LTE应用创新。中国移动提出了“4G,未来已来”的口号,同时在多个城市展开友好体验活动。高清视频、高清会议、即摄即传、视频监控等富媒体业务成为体验的重点。
2013年,业界除了在这些应用领域继续创新外,还会将TD-LTE引入更多领域。例如,移动车联网是业界公认的适合TD-LTE应用的领域之一。近两年,中国移动多次展示了基于TD-LTE的汽车。中国移动研究院副院长黄宇红表示,LTE优势激发车联网创新商业模式,降低网络建设成本。中国移动正积极联合国际组织推进TD-LTE技术在车联网中的广泛应用。
2013年,我国主导的国际组织GTI计划联合GSMA开展LTE TDD/FDD车联网试验和路演。由GTI及GSMA Connected Living项目联合搭建平台,促成全球大型汽车制造厂商与运营商建立合作关系,实现运营商与车商联合研发、整体优化集成LTE TDD/FDD业务应用模块的车辆,推动在未来LTE通信模块成为车载的一种必需设施。
2013或是802.11ac部署元年
2012年,我国运营商共同发力WiFi,尤其以中国移动部署热情。以电信级WiFi为目标,2012年运营商WiFi市场呈现两大特点:,步入802.11n时代。从2012年下半年开始,中国移动已经明确所有新设备必须支持802.11n。第二,无感知认证试点,三大运营商都在进行无感知认证研究。
据记者了解,2013年初,我国5GHz频段的规划方案有望出台。5GHz频段提供了足够的带宽,无疑将刺激802.11ac的部署。据悉,中国移动董事长奚国华已经于2012年末亲赴美国观看802.11ac的演示,中国移动对802.11ac表现了极大的兴趣。相比802.11n,802.11ac在容量和覆盖两方面都更具有优势,更适合运营商大规模运营的需求。综合来看,2013年有望成为运营商部署802.11ac的元年。
同时,经过2012年的试点,WiFi无感知认证技术已经日渐成熟。2013年,WiFi无感知认证有望得到大规模推广和应用。无感知认证一直是制约用户体验和商业模式的关键因素,该问题的突破,有助运营商寻找到新的商业模式。
网络构架日益复杂
2012年末,全球小基站的数量已经超过宏站。2013年,网络异构化的趋势将更加明显。在全球LTE部署的大潮中,小基站将被广泛应用。日前,美日英五家运营商已经宣布,将在未来几年内大量部署小基站。在我国,以中国移动NanoCell为代表的“小基站+WiFi”的部署模式将进入试点阶段。
同时,以中国移动C-RAN、上海贝尔LightRadio、诺西灵动网络构架、华为AtomCell为代表的网络新构架将加快部署。运营商在2013年仍将面对流量压力,在流量利润剪刀差的压力下,新构架的部署将会提速。
网络构架的复杂化,将令运营商的网络运营工作更加繁重。运营商对于无线网络的优化将更加精细化,对于用户感知将更加重视。面对多网运营的局面,传统的网络规划优化方法已经不能满足运营商的要求,运营商需要创新的网络优化工具和方法来提升效率。2013年,运营商网络建设、优化、维护部门间的界限将更加模糊,全网优化的尝试将贯穿全年。
主编预见
2013年,向4G冲刺无疑是中国无线通信的焦点。TD-LTE将聚焦终端芯片以及应用创新。其次,运营商部署WLAN的力度也将进一步加大。网络向异构化将迈出实际的步伐。