如果你想知道2013年的全球电视市场趋势,从联发科(MediaTek)的解决方案可见一斑。联发科背后有一群来自亚洲的庞大数量手机、电视机OEM/ODM客户,该公司或许是除了三星(Samsung)以外,有权决定手机技术发展将如何支配新一代数字电视新功能的业者。
联发科总经理谢清江在1月初国际消费性电子展(CES)期间接受了《电子工程专辑》美国版编辑专访,该公司提出的8项热门技术有可能是影响2013年消费性电子设备设计的大趋势,包括:多屏(multi-screen)、DIAL、4Kx2K、 HTML5、NFC、快速开机(fast boot time)、四核心/高端GPU以及HEVC (H.265)。
在访问中,谢清江预言HEVC将在非常短的时间内成为智能手机、平板与电视机内的关键功能;他也表示,新崛起的超高分辨率标准4Kx2K已经是“品牌厂商客户非常重要的市场行销工具。”
此外谢清江认为,所谓的智能电视还在发展阶段,OEM/ODM厂商需要依循多种途径才能达到该目标,例如智能电视转接器(dongle)、智能电视机顶盒、Linux平台智能电视,以及对HTML5的基本支持。
而在众多新技术中,联发科特别积极推动的是客厅内的“多屏”显示;该公司号称是将Miracast认证Wi-Fi显示技术与NFC整合,达到让联发科四核智能手机平台与智能电视无缝连结的家厂商,只要轻松透过一个按键,就能实现从手机或其他移动设备无线串流高画面视频、多媒体内容至大屏幕电视播放的功能,不需要透过网络接取点。
由Netflix与YouTube悄悄联手开发的新兴开放性通讯协议DIAL,也是联发科认为将实现多屏使用情境的一张王牌。DIAL这个名词来自“discovery and launch”,支持智能手机的次屏幕显示功能,能自动寻找在同一个网络内支援DIAL的主显示设备(如智能电视),并将应用程序在该主显示器上呈现,用户不必手动设定或是执行设备配对程序。
谢清江将DIAL视为实现客厅多屏显示情境的“杀手级应用”。与那些能将智能手机或平板内容映射至大屏幕尺寸电视显示的技术比较,DIAL号称可提供更多功能,其优势是填补了主屏幕与次屏幕之间的差距。
DIAL的官方网站介绍了该技术可提供的用户体验差异;当用户透过手机应用程序找到一个视频档案,想要在连网电视上播放时,若不支持DIAL,需要执行以下几个步骤:
DIAL将成杀手级应用?
1. 用遥控器打开电视机上的应用程序选单;
2. 找到适合的电视应用程序;
3. 开启该电视应用程序;
4. 在电视应用程序上搜寻配对的显示装置;
5. 在手机应用程序上搜寻并开启显示装置配对;
6. 在手机应用程序上输入9位数字pin码;
7. 在手机应用程序上按下“用电视播放”的按钮。
但如果支援DIAL功能,只需要两个步骤:
1. 开启手机应用程序;
2. 在手机应用程序上按下“用电视播放”的按钮。
总之就是,有了DIAL,若你的手机上有Netflix应用程序,就能自动与家里的电视机连结并直接让手机上的内容在电视机上播放。
以上的DIAL与Apple的AirPlay有些类似,后者是让iOS平台上的内容与Apple TV机顶盒无缝连结并在电视播放,不过仅支持Apple自家装置。DIAL的目标则是让所有的非iOS平台也能达成让支援DIAL功能的电视机、智能手机与其他连网装置无缝连结。
更快的开机速度与当红的4Kx2K分辨率
另一项联发科力推的2013年电视新技术,是Android平台电视的快速开机功能;根据该公司工程师一般来说,目前的Android智能电视开机时间约25秒,联发科现在可提供电视厂商客户“冷开机”与“暖开机”解决方案。
根据联发科表示,在冷开机模式下,可利用针对Android程序码的软件化,将开机时间缩短至12秒;同时通过在DRAM内建立的待命“暂停(suspend)”模式,其暖开机方案能将开机时间大幅减少为2秒。
而虽然市场对于超高分辨率电视(UHDTV)的发展前景抱持怀疑态度(主要是因为该种电视产品的高价格,以及4Kx2K内容的可取得性),谢清江在此技术议题上有较务实的看法。他表示,联发科将UHDTV的崛起,视为能推广该公司支持4Kx2K讯框率转换的SoC的商机;而Netflix与三星在CES期间宣布的UHDTV合作,也让他认为4Kx2K将会很快发生。
谢清江也认为,智能电视使用更高性能的CPU/GPU以执行更多应用程序以及更好的用户界面,也将会快速成为主流趋势──这在智能手机领域已经是经过证明的发展模式。而虽然谢清江在接受采访时提到ARM的绘图处理器核心越来越好,但联发科显然目前还是继续采用Imagination的GPU技术。
Imagination在1月中的时候宣布与联发科针对其PowerVR SGX Series5XT系列多核心绘图处理器签订了授权协议,联发科则表示将把该技术运用于锁定数字电视市场的SoC元件。