智慧型手机市场势力版图大幅改变
如果说 2006~2008 是智慧型手机的「起步阶段」,2009~2012 年就可说是智慧型手机的「爆炸性成长阶段」:随着基期的越垫越高,近两年全球智慧型手机出货量都以超过 2 亿台的速度增加,我们距离「大多数手机都是智慧型手机」的那一天越来越靠近。根据市场研究机构 Strategy Analytics 发表的数据,2012 年全球智慧手机出货量从 2011 年的 4.91 亿台成长至达到创纪录的 7 亿台,YoY 年同比成长率 43% 虽然略低于过去两年超过 60% 的飞速发展、但是在消费性电子产业中仍是极为少见的成长速度。2013 年全球智慧型手机市场能否延续过去的高速成长速度、进而突破年度出货 10 亿支的关卡?这是业界人士关心的话题。
▲2012 年 SAMSUNG 的市占率从 2011 年的 19.9% 上升至 30.4%、出货量则从 2011 年的 9,740 万台成长至 2.13 亿台!可说是去年智慧型手机市场的赢家。(图片来源:idc.com)
在厂商出货排名方面,两大智慧型手机巨头 SAMSUNG(三星)及 Apple(苹果)其出货量总和已占到全球出货量的一半,SAMSUNG 的市占率从 2011 年的 19.9% 上升至 30.4%、出货量则从 2011 年的 9,740 万台成长至 2.13 亿台!可说是去年智慧型手机市场的赢家,而 Apple 市占率从 2011 年的 19% 微增至 19.4%,出货量则从 2011 年的 9,300 万台上升至 2012 年的 1.358 亿台。反观过去的智慧型手机龙头老大 NOKIA 虽然仍位居第 3 位,但由于前两强的持续热销、主要靠 Symbian 系统机种争取新兴市场消费者的芬兰手机品牌其市占率急遽降低(从 2011 年的 15.8% 骤降至 5%),出货量不增反减(从 7,730 万台下滑至 3,500 万台)。Strategy Analytics 分析师 Linda Sui 认为虽然 Lumia 系列已建立其品牌形象、但 NOKIA(诺基亚)仍然缺乏真正的杀手级产品,因而无法对 iPhone 及 GALAXY 构成真正的威胁。
▲随着基期的越垫越高,近两年全球智慧型手机出货量都以超过 2 亿台的速度增加,我们距离「大多数手机都是智慧型手机」的那一天越来越靠近。而传统 PC 个人电脑的成长速度却逐渐趋缓。
2012 年饱受压力的还有台湾品牌 HTC(宏达电),由于 ZTE(中兴)、HUAWEI(华为)等中国品牌在中国市场推出的「千元人民币智慧型手机」大卖,加上 Sony 在全资收购 Sony Ericsson 品牌之后重整产品线成效明显,入门价位与高阶价位品牌的夹击让 HTC 在去年首度摔出全球智慧型手机五大品牌之列!根据市场研究机构 IDC 的数据显示,HTC 在 2012 年第四季已不是全球智慧型手机五哥,也是 HTC 自从 2008 年以来首度摔出出全球智慧型手机五大品牌的行列。2008 年第四季成为全球智慧型手机第五强之后,HTC 在 2011 年攀上营运高峰、期间甚至一度上升至第 4 位。但目前 HTC 出货量已经落后 HUAWEI、Sony 与 ZTE(前三家 2012 年第四季出货量都超过 950 万台,但 HTC 出货仅 700 多万台)。营收与出货量的滑落与 HTC 去年延至11月才上市新机种有很大的关系,而由于智慧型手机产业竞争太激烈,业界已传出 HTC 已两度修正今年季对零组件供应商的下单量,出货甚至可能低于去年第四季。HTC 计划将在年度全球电信展 MWC 前推出旗舰机种 M7,这款 2013 年度 HTC 旗舰机种能否成为振衰起敝的关键?让人拭目以待。
▲Sony 全资收购 Sony Ericsson 品牌之后重整产品线成效明显,入门价位与高阶价位品牌的夹击让 HTC 在去年首度摔出全球智慧型手机五大品牌之列!
Apple 的 2013 年是创新还是向下沈沦?
进入 2013 年仅一个月,过去五年引领智慧型手机市场发展方向的火车头 Apple 却成为众人看衰的对象,明显的证据就是其股价已从点下滑超过 30%。时至今日 iPhone 成为了随处可见的产品,不但开启了消费型智慧型手机的时代,要说它是人类文明的象征恐怕也不为过。但少有人记得距离代 iPhone 问世(2007 年 9 月)至今才刚刚满五年,五年后的今天 iPhone 已成为手机行业内吸金能力强的赚钱机器,目前 iPhone 全球销量已经超过 2.5 亿支,创造了超过 1,500 亿美元营收。但随着智慧型手机逐渐进入产品成熟期,Apple 也不能免俗地需与其他对手一样迈入萤幕尺寸、处理器效能、相机镜头及行动上网传输速度等硬体规格竞争阶段,而一年只推出一款新机的策略虽可较其他厂商更注重产品整体设计及制造的种种细节,但产品款式及规格选择少、新品上市间隔长也相对缩小了 iPhone 的潜在客层数目。
▲经过三年的品牌经营,SAMSUNG GALAXY SIII 已经成为能与 iPhone 平起平坐的产品系列。
越来越多证据显示消费者更换新 iPhone 的热情逐渐减退:2012 年 Apple 在与 Google 阵营的竞争中居于下风,仅仅在 2012 年第三季 Android 智慧型手机的销量就有 1.22 亿台,占全球智慧型手机销量的 72%。而随着 Android 软体开发者阵营的不断壮大,过去 iOS 系统的「护城河」:App Store 软体应用商店平台内应用软体的数量优势也在快速缩小。根据 Apple 供应链内部人士透露,该公司原本在今年 1 月份预订了 1,900 万片 iPhone 5 触控萤幕、但目前已经将订单数量减少至 1,100 万至 1,400 万片。这并非是偶然现象,面对众多挑战者出现的 2013 年,Apple 需要再一次创新来扳回一程。毕竟过去 Apple 在消费性电子产业的创新不容忽视:包括 Apple II (1977 年)、Mac 电脑(1984 年)、代 iMac (1998 年)、iPod(2001 年),iPhone(2007 年)和 iPad(2010 年)都成功定义了一个新市场。
▲在旗舰智慧型手机市场上,Apple 产品的萤幕尺寸敬陪末座,尺寸更大的 iPhone 今年能否问世?将是产业人士关心的话题。
越来越多消息来源指出 2013 年将是 Apple 更改过去产品策略的关键年份:不但推出的机型增加、还有望出现瞄准新兴市场消费者的低价版本(可能使用塑胶外壳)以及萤幕超过 4.8 寸的顶级机种,但是 Apple 执行长 Tim Cook 或许认为 Apple 还没有沦落到用入门产品换取市占率的地步。解除过去在硬体设计的自我设限并不是 Apple 扭转局面的真正解答、更需要大幅更新的是软体作业系统与操作介面!由于使用介面并没有大幅改变,iOS 已成为外观老的智慧型手机作业系统,iOS 7有没有可能再次带来如同 iPhone 问世时给全球消费者的震惊?这或许将决定 Apple 在这场智慧型手机大战的结局。
▲市场传闻 Apple 在 2013 年不但推出的机型增加、还有望出现瞄准新兴市场消费者的低价版本(可能使用塑胶外壳)以及萤幕超过 4.8 寸的顶级机种,但是 Apple 执行长 Tim Cook 或许认为 Apple 还没有沦落到用入门产品换取市占率的地步。(图片来源:Apple 媒体发表会)
Windows Phone 8 是否能帮助微软在 2013 年扳回一城?
虽然在行动上网领域落后过去的死敌 Apple,但微软却始终不愿意放弃这个未来商机巨大的市场!2012 年第三季微软发表了新一代智慧型手机作业系统 Windows Phone 8(简称为 WP8 系统),该系统与使用于个人电脑及平板电脑的 Windows 8 作业系统同步推出,更重要的是这两个作业系统将基于同一内核(Windows NT)、包括网路连结、图形显示、档案系统和多媒体等驱动支援也将统一。
有鉴于 iOS 与 Android 系统在过去两年大幅更新,微软在本次大改版急起直追,Windows Phone 8 支援更强大的硬体规格,支援多核心处理器(可达 64 核心)和性能更优异的 GPU 图形处理晶片以确保使用者有更好的多媒体和游戏体验。微软试图