处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

中国LED市场未来几年需求将会增大

中国LED市场未来几年需求将会增大
来源:电子市场 时间:2013-02-04

  2012年对于LED业者来说可谓喜忧参半,虽然包括中国在内的许多国家已经开始禁止销售白炽灯,但是LED灯具销售并没有如期爆发,反而出现了企业连续倒闭的现象。据了解2012年,中国LED市场需求量达到875.7亿个,同比增长25.8%。但是由于产品价格大幅下跌,2012年中国LED市场需求额为284.2亿元,同比仅小幅增长4.1%。2012年LED市场属于正常调整的一年,对于2013年LED照明市场,产业界纷纷乐观预期2013年LED照明市场走暖。未来几年,随着下游照明产业的快速扩张和中大功率、高亮LED器件产品比重加大,产品价格下降趋势逐步趋缓。2013~2015年,中国LED市场年均复合增长率将达到14.3%。

  全球LED价格企稳止跌

  2012年,LED价格企稳止跌,主力应用渗透率的提升效应重新显现,预计全球LED市场规模将达到约96.5亿美元。

  近5年来,LED全彩显示屏、中大尺寸LED背光、LED景观照明、LED道路照明、LED汽车车灯等新兴应用市场蓬勃发展,成为全球LED市场稳定较快增长的主要驱动力。2007~2011年,全球LED市场规模年均复合增长率达到12.9%。

  2011年,由于导光技术和单颗芯片亮度的提升,使得中大尺寸液晶面板单位面积LED使用量大幅减少,几乎抵消了LED背光渗透率倍增的效应,致使作为主流市场驱动力的中大尺寸背光源应用对上游LED光源市场的带动作用低于预期。此外,信息指示、单双基色显示屏、中小尺寸背光、室内外装饰照明等LED传统应用增长趋缓。下游主力市场疲软与上游产能集中释放形成短期结构性的失衡,致使2011年LED产品价格大幅下滑,很大程度上对冲了新兴市场,尤其是半导体照明市场高速增长的带动效应。2011年,全球LED市场增速低于预期,同比增长6.3%,整体市场规模达到84.3亿美元。

  2012年,LED价格企稳止跌,主力应用渗透率的提升效应重新显现。2012年LED背光在液晶显示器中的渗透率由2011年40%左右,大幅提升至70%以上;液晶电视LED背光渗透率也由2011年的45%左右,快速提升至约75%。此外,LED光源在照明领域的渗透率也由2011年的8%~10%,逐渐提升至接近18%。市场驱动主力向高端应用转移,高亮度、大功率LED产品占比快速提升,也成为产品均价企稳止跌的重要因素。2012年,预计全球LED市场规模将达到约96.5亿美元。