处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

移动医疗趋势下如何打造专业医疗平板?

移动医疗趋势下如何打造专业医疗平板?
来源:互联网 时间:2013-02-04

    在此之前,我们讨论的移动医疗或许在大多数情景下都是指智能手机、平板电脑用户“各种医疗APP”,从帮助用户减肥,到帮助他们治疗糖尿病,再到与跟医生实时沟通等。 笔者也下载过一些测试记录心跳,帮助减肥的应用等等,这些应用后的下场都是被卸载掉。相信用过这类医疗APP的人也会有疑问:这些应用真的可以相信吗?能起到多大的作用?比如一边盯着屏幕上的体重,一边却不停进食……

    移动终端为消费者带来了科技的乐趣,那么在专业人士的领域上是否也有可以发展与改进的空间?根据美国Knowledge Networks针对医学领域的调查报告内容,在5,400位受访医生中,有27%拥有平板电脑。同时,美国QuantiaMD网站调查报告也显示,在4000名受访中,有近三分之一的医师使用平板电脑做为药物查询、存取病患治疗记录以及与病患进行沟通的工具。显见平板电脑已成为医护专业领域中的必要工具。再看国内,据中国目前医疗卫生领域的从业者约为650万人,虽然大众消费者的手机、平板市场不可小觑,但是竞争者层出不穷,还走上拼硬件、比价格的不归之路,这一待开垦的专业医疗电子市场,是否也不可忽视?那么,如何开发一款专为医护人员设计的平板?让我们先从“专业的移动医疗”发展说起。

移动医疗是医疗信息化发展大势所趋

    随着医院计算机网络的普及和医疗信息系统的完善,许多医院建立了功能强大的医疗信息管理系统(如HIS、PACS等),但传统的固定部署计算机的方式存在局限性,制约了医院信息化发挥更大的作用。而无线网络具有终端可移动性、接入灵活方便等特点,在越来越多的医院得到了规模部署。打破了传统有线部署的局限性。

    2012年1月,物联网“十二五”发展规划正式出台,在此规划中,智能医疗行业成为未来给予重点支持的行业之一。智能移动终端在以下诸方面均能发挥重要作用:条码化病人身份管理、移动医嘱、诊疗体征录入、移动药物管理、移动体检标本管理、移动病案管理等。国家在公共卫生领域进行了大量投资,政府自筹和社会资本的参与都将促使智能医疗快速发展,IDC发布的报告《中国医疗行业IT解决方案市场2012-2016预测与分析》,2011年医疗行业IT花费是146.3亿元,较上一年增长28.9%。IDC预测2016年医疗行业IT花费市场规模将达339.9亿元。医疗信息化行业的增长幅度至少达到30%。

    移动互联网技术突飞猛进,在医疗行业的应用越来越广泛,从硬件终端的设计到软件开发,专业化趋势明显。

移动技术在医院内使用的场景

移动护理

    患者从就诊到得到治疗需要经过三个步骤:1.医生检查患者得出初步诊断后开具医嘱;2.护士将医嘱转抄到输液或治疗卡上并准备执行;3.护士实施治疗方案。这三个环节的每一步都至关重要。由于技术和客观条件的限制,长期以来医院采取各种手段并没能有效地减少医疗事故的发生。

    随着无线网络技术和识别技术的发展,患者身份、药品、血袋等信息等实现了数据化,医嘱执行过程中的每一步可通过计算机系统实时检查和确认,这对保证患者安全、切实提高医疗质量减少医疗事故发挥了巨大的作用。

移动查房

    医生在查房的过程中,往往需要随时调取患者的电子病历,并根据患者当时的具体病情随时下医嘱。无线网络的应用,可以使医生通过随身携带的移动智能终端,如平板电脑、PDA等,随时查询患者相关信息。免除了以往总要拿着已大堆病例记录本的麻烦,病情能够更加准确、及时、全面地了解患者的的病史详情和治疗过程。医生的查房工作变得简单轻松,而患者也能够得到及时、准确的治疗。

移动输液

    很多医疗事故都是由于输液过程出现差错而导致的,对大多数医院来说,如何有效对病人尤其是门诊病人的输液进行管理是一个难题。移动输液管理系统可以解决在门诊这样场地有限、人员流动性大的复杂环境里病人输液的难题。病人输液过程中所有的核对工作都通过护士手持带扫描功能的无线PDA来实现,取药、配药、输液等所有流程都有专业系统支持。系统自动生成的相应条码中内含了患者、药品和座位等信息,使医护人员一目了然,有效杜绝以往人工操作的隐患,真正实现了正确的病人、正确的药品、正确的剂量、正确的时间、正确的用法。

移动分诊

    医生可以通过配备的平板电脑或PDA,将接诊或等待的患者数量信息登记传输到前台负责分诊人员的计算机上,方便分诊人员了解每个门诊医生当前的接诊情况,及时调配资源。

MioCARE开启全新专业移动医护体验

    看到移动医疗终端市场的前景,以各种移动终端设备起家的台湾神达电脑集团在2011年确立了针对医疗健康产业的战略,,研发出了专为医护人员设计的专业平板电脑MioCARE,并同合作伙伴共同开发针对医护人员的应用软件,首款产品Ares凭借出色的设计获得了2012年台北电脑展“Comutex Best Choice”大奖。据神达集团医护移动产品事业部全球经理陈建安先生介绍,Ares(MioCARE A105/100)具有便携性、高效扫描、三防设计、特有热键程序等四大特点。

    MioCARE A105/100搭载了三星Cortex A8 S5PV210 1GHz处理器,采用Android 4.0操作系统,配置一维、二维码扫描模块,可迅速读取条码数据。屏幕采用5.88英寸TFT屏, 分辨率800×480,支持多点触控。无线连接支持WiFi 802.11b/g/n,蓝牙4.0+EDR,内存512M RAM+8GBROM,可扩展至32GB。前置摄像头30万像素,后置500W像素。产品符合三防设计,表面材料可长期使用医用酒精消毒,防护等级IP54(防尘、防摔、防水),可在-10 ~+45°C温度范围内工作,并通过1m水泥地坠落测试。

    陈建安表示,传统的PDA设备或iPad等普通消费类电子产品并非为医护人员专业设计,使用过程中依然有诸多不便。尺寸不适合单手操作、普通PDA硬件功能落后,封闭操作系统,软件更新困难,用户体验差、不方便消毒、移动推车过大,反而不方便移动。同时目前医院在信息化建设中不得不为医护人员配置多重设备:移动推车、PDA、扫描仪、iPad等等,使得医院成本大幅上升。而MioCARE产品从设计之初就去医院实地调查医护人员的使用习惯、工作流程,从细节为医院人员量身定做专业产品。

    他介绍说,6英寸屏幕是人体单手可操作的尺寸,iPad mini的尺寸还是大了些,操作起来没那么方便。同时这个尺寸也是经过对医护人员的工作服(白大褂)口袋统计后决定的合适尺寸,可轻松放入医护人员制服口袋中,可编程控制的专业快捷键,配合单手操控,同时可用于记录,真正实现终端一体化,使繁忙的医护人员更能弹性运用双手照护病人。

定制适合自己医院的专业APP

    在系统软件方面,Mio提供了一系列专为临床照护应用打造的MioApp+,与MioCARE完整结合,操作体验简单易用,紧密结合临床照护流程,增进工作效率。同时还内置了神通资科研发的血液透析系统、化疗给药系统,以及由阳明大学张博论教授带领团队研发适合长照机构使用的MDS长期照护系统。而开放式的Android操作系统也方便医院信息部门进行应用开发。

    “除此之外,医院还可以与第三方软件应用开发公司合作,定制适合自己医院的专业APP。” 陈建安补充说。

血糖监测、胰岛素注射移动辅助系统

    在配件方面,特别值得一提的是配套的充电底座。考虑到医护人员工作繁忙,不一定记得随时为平板充电,因此特别开发了这组配件,有单个和6个一组两种规格。只要将用完的平板随手往底座一放即可为之充电,同时也起到了整理归位的作用。单个底座同时还配备外接身份识别读卡器。

    神达集团在大陆地区的战略合作伙伴格平科技,主要负责MioCARE品牌医护专用平板电脑在大陆的推广和合作伙伴开发,配合医院客户的移动医疗项目的系统集成,并提供软硬件技术支持。格平科技总经理冯燕飞表示,MioCARE支持5.2G频段通信,避免医疗设备的微波干扰。但是,由于MioCARE平板工作时要求是实时联网的,又通过WiFi连接医院内网,如何保证网络连接不与外网冲突以及信息安全仍是需要考虑的重点。“目前的产品是采用一维/二维码扫描,接下来会考虑整合更为便捷、体积更小的NFC技术,” 冯燕飞说。而陈建安则表示,目前远程医疗,以及平板等终端与心电监护仪、便携式彩超仪等医疗设备结合使用是未来趋势,神达也将考虑这一方向的研发。