处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

泰克提供新型和升级的高压探头产品

泰克提供新型和升级的高压探头产品
来源:电子工程专辑 时间:2011-12-09

泰克公司日前宣布,推出四种新款高压探头——THDP0100、THDP0200、TMDP0200、P5202A,并对三种现有探头产品进行重要升级——P5200A、P5205A和P5210A。截至到现在,业内还没有能与THDP、TMDP和P52XXA系列探头在带宽、动态范围和输入阻抗的性能上相提并论的高压探头。

泰克公司示波器总经理Roy Siegel表示:“通过推出这些新高压探头,我们提供了业内的探测解决方案,来应对新兴电源技术带来的测量挑战。这些探头以更高带宽、更低噪声水平和更高动态范围于同行,并提供安全性更高的卓越负载性能。实际上,由于具有更低的衰减设置和卓越的信噪比,新的TMDP0200探头是中等电压应用的选择。

在电动和混合动力汽车、工业应用、照明、太阳能和计算机服务器等广泛的应用中,电源测量变得越来越具有挑战性。这些新电源技术需要的是能够有效测量同一信号的高电压和低电压部分的新一代探测解决方案。此外,高压信号、尤其是高压差分信号的测试需求日益增长,对探头的硬件要求也在提升中。以电动汽车行业为例,工程师的测试环境中充满各类EMI干扰,。因此,他们需要更高共模抑制比和更宽动态范围的差分探头来高品质地完成测试工作。新的泰克高压探头在以下三个主要方面满足这些要求:

●更高的带宽——今天的电源设计使用的是速度更快的开关器件,如IGBT。带宽更高的探头,例如能够捕获具有快速上升或下降沿信号的新THDP0200和TMDP0200探头,使设计人员能够更容易地准确测量这些新兴的设计。

●同等带宽下更高的动态范围——除了业内的带宽以外,泰克还改进了其新高压探头产品的动态范围能力,使设计人员能够用同一探头测量高压信号以及相关的噪声和纹波分量。THDP0100具有的动态范围(+/-6000 V差分和共模规格)。

●更小探头负载——当探头与电路相连时,它具有改变电路行为和掩盖潜在问题的可能性。这些新高压探头产品通过提供的输入电阻和小的输入电容,将该问题降到小。例如,升级后的P5210A和新THDP0100探头均提供40 MΩ电阻和小于2.5 pF的电容性负载。

TMDP和THDP通过TekVPI(泰克通用探头接口)架构连接至泰克示波器,该架构应用于大多数泰克中端示波器。通用性和易用性是TekVPI探头设计的标志,以智能双向示波器至探头通信技术为基础。为限度提高在高压应用中的用户安全性,所有新探头产品均符合EN61010-031要求。