处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

IP技术一家独大 领头高清监控应用新浪潮

IP技术一家独大 领头高清监控应用新浪潮
来源:中国安防展览网 时间:2013-01-31
HD-SDI(HDcctv)则因兼备模拟系统的无延时/传输系统无需升级/高画质、网络系统的数字化/高清化等优势,加上其在广播级领域中的成熟应用,一时间亦被许多行业同仁所认可,不少学者对广播级数字成像/传输技术抱着极大希望。与此同时,IP网络技术受网络延时、信号因编解码而受损等先天缺陷的存在,使部分用户将高清监控的眼光转向960H、HDCCTV,至此,IP网络高清与960H、HDCCTV形成了高清应用三足鼎立的局面。

    关于IP监控

    IP是InternetProtocol(因特网协议)的缩写,它是通过计算机网络进行交流的常用的协议之一。IP监控解决方案就是通过有线或者无线IP网络把视频信息以数字化的形式来进行传输。只要是网络可以到达的地方就一定可以实现视频监控和记录,并且这种监控还可以与很多其它类型的系统进行完美的结合。

    IP技术:一家独大

    960H、HDCCTV两个技术广受关注并获得了很大发展,不少厂家加大了对960H和HDCCTV的研发和宣传力度,如960H,在镜头的选配、芯片的开发、低照度/宽动态/降噪等功能的增强上,都取得了不少进展;HDcctv系统中,相关配套产品更为丰富,SDI芯片也可实现更多的功能了。

    960H势头下滑

    转眼间,一年过去了,时间定格在2012年的北京安防展。960H作为2011年深圳安防展上的模拟高清代表,在2012年的安防展会上,却趋于平淡。通过3天半的产品及技术搜寻发现,主流的监控厂家已经不再把960H当作重点产品推广,其技术相较年初,进步并不明显,与此同时,我们几乎没有发现一款与960H相配套的显示器,与去年的热度相比,形成了天壤之别。虽然960H作为模拟系统中的技术的热度在下降,但随着大华1280H、1920H更高线数模拟高清技术、产品的推出,又掀起了对模拟高清的新一轮热度。

    SDI技术趋于融合

    相较960H,HDCCTV的情况好一些,与会者还是搜集到不少与HD-SDI相关的新品,但单纯支持HD-SDI技术的产品少了,,而更多的是将SDI技术与其它技术进行综合应用,形成多功能产品,即将SDI与IP网络、模拟集成设计,代表性的产品有蛙视、淳中视讯、中威电子的视频监控管理平台(具备矩阵、上墙拼接等功能),这些产品可同时支持IP网络、模拟、SDI输入/输出功能。

    这些表象,无形中透露出SDI广播级数字技术在安防行业发展的热度也在平淡化。究其原因,还是由于其技术局限所造成:广播级数字技术由于信号源数据量过大,终还是需要经过编解码压缩才能实现低成本存储;虽说HDCCTV系统可使用模拟系统的同轴电缆就可实现系统升级,但实际上,SDI的传输,对同轴电缆的要求很高,对不符合标准的原有布线系统,将无法实现传输或传输效果大受折扣;另外,由模拟系统升级为广播级数字系统,并非只需更换前端设备就可完成,还需要配套的光端机、DVR、监视器等,因此升级的成本较高。这些,都抑制了广播级数字产品在安防行业的普及应用。但由于其无延时、高保真的特性,在一些高端行业中,如对延时要求很高的军事、高速公路、银行等,SDI技术的应用仍被看好。

    IP网络独占鳌头

    与960H、HDCCTV的没落相比,IP形成鲜明的反差,即使大华推出的1280H、1920H成了2012年安防展的一大亮点,但对IP所构成的波动却很小。纵观整个安防展会,几乎每一个监控厂家都在推出采用了IP网络技术的产品,更重要的是,通过网络化应用,可实现的功能更多了,在图像处理上,对宽动态、低照度、降噪、强光抑制等功能得到了进一步加强。此次北京展,推出了不少具有良好微光成像效果的产品,如通过光敏来实现日夜切换的三星、安讯士、中星电子、喜恩碧等厂家的低照度摄像机;也有通过算法依据彩色画面的优良来进行日夜模式切换、处理的非凡微光级低照度摄像机,这些产品都有一个共同的特点,那就是在保持良好低照度抓拍的同时,保证了良好的宽动态、降噪效果。而在图像分析上,一是可实现的智能分析功能更多了;二是在识别的精度、稳定性上得到了提高;三是可嵌入智能分析的设备更多,如前端的摄像机,中端的智能分析处理单元,后端的DVR、NVR、平台等,都可实现智能分析应用,这也从侧面反映出,芯片发展的快速:在数据处理、集成化上较以往又有了很大改进,并得到了普及应用。

    网络化产品,不但在产品数量上占据了绝对优势,在功能的丰富性上也是领