处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

DVR未来监控存储技术发展趋势如何

DVR未来监控存储技术发展趋势如何
来源:互联网 时间:2013-01-31

    随着第三代网络视频监控的兴起,被称为DVR的取代者――NVR概念被频繁提及。无论是高速网络传输技术的发展,还是前端网络摄像机的日益成熟普及,市场对监控数字化的需求,都让我们看到了监控数字化的方向,NVR逐渐开始取代DVR,但并不表示DVR会象磁带录像机一样消亡。那么,DVR未来技术发展态势如何?

    DVR技术发展方向

    DVR出现在视频监控系统发展的第二个阶段也就是半数字时代,是用来取代模拟视频录像机。早期的安防视频监控是采用模拟监视器与磁带录像机,然而磁带录像所采用的磁带价格昂贵、使用寿命短、容量小、画质差等弊端在很大程度上制约了视频监控的发展。采用视频信号编码为数字信号存储在硬盘上,在图像处理、储存、检索、备份、以及网络传递、远程控制等方面都远远优于模拟监控设备。DVR采用数字记录技术的巨大优势使DVR迅速取代了模拟磁带录像机。

    DVR的成本优势、简单易用和长期培养的用户群使得DVR会在相当长的一段时间内还不会从市场上消失,还会在一段时间内继续在市场占有重要的份额。下面我们从市场及技术二方面来分析DVR的发展方向。从技术方面来说,DVR经过长时间的发展,具有对图像/语音进行录像、录音、远程监视和云镜控制等功能,且集画面分割、报警控制联动、网络传输等功能于一体。目前DVR技术基本上已经成熟了、功能基本完善。

    硬件处理速度更快,存储时间更长

    随着芯片技术的发展,更高性能的中央处理器让DVR的速度更快,功能更加强大。从早期的CIF硬盘录像机,到现在D1硬盘录像机,960H硬盘录像机,混合式硬盘录像机,HD-SDI硬盘录像机。另外随着对高清化的趋势,存储的需求也在增加,DVR硬盘管理技术也在提升。基本上DVR可能会支持更多的硬盘接口,支持RAID技术,支持DAS、SAN、NAS等存储技术的兼容。

    编码方式更加先进

    目前市面上主流的DVR采用的压缩技术有MPEG-4、H.264、M-JPEG。MPEG-4、H.264是国内常见的压缩方式,而H.264因其更切合网络传输的要求已成为主流。今后为了使嵌入式DVR具有更广泛的适用性,各种算法的统一将是未来发展的趋势,但这种统一不是以国内哪个企业的标准为标准,而需要广泛的政府职能部门与DVR产业链上的各类企业的广泛参与。例如,我国具备自主知识产权的AVS压缩算法,还有H.265压缩算法,相对于H.264在很多方面有了革命性的变化。

    AVSAudioVideocodingStandard,音视频编码标准是《信息技术先进音视频编码》系列标准的简称,是我国具备自主知识产权的第二代信源编码标准,也是数字音视频产业的共性基础标准。AVS通过简洁的一站式许可政策,解决了AVC专利许可问题死结,是开放式制订的国家、国际标准,易于推广。此外,AVC仅是一个视频编码标准,而AVS是一套包含系统、视频、音频、媒体版权管理在内的完整标准体系,为数字音视频产业提供更全面的解决方案。在国家政策的扶持下,已具备可能成为视频监控行业统一标准的潜力。

    H.265标准是在H.264标准的基础上发展起来的,结合H.264在视频应用领域的主流地位可以预见H.265协议在未来广阔的发展前景。世界的一些主流电视组织以及媒体运营商已经选择H.264作为媒体格式标准,一些主要的编解码设备厂商也一直积极参与到H.265标准的研究当中。

    互联互通功能更加简易

    相对于IPC的提出ONVIF协议等,DVR在软件版本升级较慢,对于整合及一致化显得开放性不足。产品之间的互联互通方面,系统之间的开放性,各家公司对产品还没有一个统一的标准。目前的系统的接入主要是通过SDK的方式,各厂商各自为政,只能解决在某种层面上的互通互联,离真正实现互通互联是一个长期的过程。

    智能化是重要发展方向

    从技术角度来讲,智能化是一个重要的发展方向,只有通过智能分析技术对视频信息管理才能够把人的工作从繁复的事务中解脱出来。其实,实时监控、预警、信息的处理、检索等方面的功能都需要智能技术应用。虽然在短时间内还难以完全实现智能分析技术的管理,但是目前的技术已经可以在某种程度上实现半自动的监控智能,在大部分的情况下利用智能分析技术能够完成大部分工作,工作人员能够集中到管理和协调处理方面,这是现阶段一个比较好的应用方式。

    目前智能化方面来说,市场需求很强。现在很多厂商都推出了带有智能分析技术的DVR.。现在好的智能分析技术也没有100%的准确率,技术方面还需要很大的突破和进步才能满足市场的应用。

    云计算的应用

    主要体现在云存储和云监控。对于安防领域来说,云存储是云技术领域中的主要应用方向之一。云存储是是指通过集群应用,网络技术或分布式文件系统功能,将网络中不同类型的存储设备通过应用软件整合,以达到共同对外界提供存储和访问的一个工作系统。因为保密安全、远程监看需求,DVR云存储技术也会得到支持。云监控,采用云通讯技术,视频流直接由摄像机传输至监看端,无需服务器中转,画质更清晰,更流畅;平台更稳定,更安全,100%通关率,通信强大稳定,用户端真正即插即用,无需专人安装设置,无需DDNS设置,无需端口转换,实现真正的零配置,完全智能化,自适应任何复杂的网络环境,断网断电视频自动恢复;支持手机、平板、笔记本电脑等,各种终端通过浏览器或客户端模式访问控制。

    结语

    随着网络技术、识别技术、微电子技术、编解码技术、操作系统技术等的发展将使得嵌入式DVR向着智能化、集成化、无线化、高清晰化、个性化、互动化方向发展。

    关于硬盘录像机:

    DVR即是DigitalVideoRecorder也叫:Personalvideorecorder即PVR——数字视频录像机或数字硬盘录像机,我们习惯上称为硬盘录像机。它是一套进行图像存储处理的计算机系统,具有对图像/语音进行长时间录像、录音、远程监视和控制的功能,DVR集合了录像机、画面分割器、云台镜头控制、报警控制、网络传输等五种功能于一身,用一台设备就能取代模拟监控系统一大堆设备的功能,而且在价格上也逐渐占有优势。