处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

汽车“娱乐化”催化车用连接器市场升级

汽车“娱乐化”催化车用连接器市场升级
来源:中国电子报 时间:2013-01-31

  摘要:在如此高速增长的车用连接器市场中,互联、安全、环保三大需求,成为主要增长动力。电子元件的模块化、小型化以及智能化,是连接器产业的三大趋势。无论高速增长的市场还是快速发展的模块化、小型化与智能化技术趋势,都对中国连接器企业提出越来越高的要求。

  互联、安全、环保拉动市场增长

  一般汽车需要用到的连接器种类有近百种,单一车型用到的连接器数量达数百个之多。近年来,随着人们对汽车安全性、环保性、舒适性、智能化等方面的要求越来越高,汽车中电子产品的应用日益增加,如汽车音响系统、汽车导航系统、安全气囊、ABS系统、车内光缆网络等,均使汽车连接器市场需求呈现持续增长的态势。

  对此,德尔福连接器系统亚太区总经理杨晓明就指出,尽管目前全球经济不振,但车用连接器市场的发展将高于汽车市场的增长。欧洲目前受欧债危机影响,汽车市场受到影响,但美国车市已基本恢复,2012年约达1300万辆,亚洲车市规模还在不断提高,其中中国占据份额,可达2000万辆。综合来看,整车受经济形势的影响较大,而连接器遭受的影响则小得多。随着客户对汽车电子化需求的提升,2013年连接器市场仍会不断扩大。中国车用连接器的销售额目前达到80亿元,未来5年的年复合增长率约为10%,将高于整车市场的增长率,以及全球汽车连接器市场的增长率。

  “使消费者能够与智能手机、住宅及办公室随时随地保持互联的技术正以前所未有的速度迅猛发展。今天,汽车已经能够连接到卫星;未来,它们还将实现与其他汽车和基础设施的互联。”德尔福娱乐与驾驶信息系统产品业务部门欧洲区董事总经理Wilhelm Steger表示,“德尔福一直在努力研发智能互联解决方案,希望让汽车更高效、更安全、更富娱乐性。”

  莱尼电气公司也指出,汽车舒适性和娱乐性功能的增加,会使汽车连接器的数量增多。由于汽车娱乐系统不断扩充,高速数据传输功能的重要性日益突出。比如在有些车型上,倒车反光镜上安装了摄影头,可使驾驶员拥有更广阔的视野,这就需要连接器可传输更多的数据。有时还需要一个连接器解决同时传输GPS信号和广播信号的问题,这就需要提升其数据传输能力。车联网促进连接器市场发展,要使驾驶更舒适,信息更通畅,需要安装更多连接器。

  技术趋向小型、模块、智能

  汽车电子化的发展进程被看做是衡量现代汽车水平的重要标志,用来改进汽车性能的电子连接技术也是增加汽车中电子设备数量、促进汽车电子化和赢得未来汽车市场的重要手段。在谈及连接器市场未来走向时,杨晓明表示:“电子元件的模块化和小型化是连接器产业的两大趋势。随着汽车电子部件的应用越来越多,合成化趋势越来越明显,使连接器的集成度越来越高,厂商纷纷把车内共用的性能,如雨刷、车灯等的连接需求集成在同一个连接器上,做成一个模块,如果有新的需求,就增加模块,以搭积木的方式进行。这样可以更好地提升连接器产品的适用性和经济性。特别是中国整体市场虽大,但是品牌众多,除了少数大型车企的主流车型外,每一个品牌或车型的产量是相对较小的。对于连接器企业来说,如果针对每款车型都专门开发一套产品,在经济上不合适的,因此对模块化产品的需求更加强烈。此外,借鉴3C业的发展思路,现在汽车对空间的设计要求越来越高,因而连接器也被要求具有更小的体积,不占用空间。以插片宽度尺寸划分,常见标准规格正向1.0mm、0.8mm、0.64mm发展,丰田甚至正在把它的产品朝0.50mm推进。”