处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

插旗嵌入式市场 AMD力推SoC APU

插旗嵌入式市场 AMD力推SoC APU
来源:新电子 时间:2013-01-31

超微半导体(AMD)将利用系统单晶片(SoC)形式的加速处理器(APU)抢攻嵌入式应用市场。为强化嵌入式市场发展,AMD不仅在2012年重整事业组织,成立全新嵌入式解决方案事业群,2013年更将加码投资嵌入式产品研发,并推出低功耗G系列及R系列的加速处理器,目标于今年底将嵌入式产品营收占比由原本5%提升至20%。

AMD全球副总裁暨嵌入式解决方案事业群总经理Arun Iyengar表示,相较于去年,AMD今年针对嵌入式市场投入的资金金额将显著提升,盼能透过技术整合与创新产品架构,提高嵌入式市场营收占比。

AMD全球副总裁暨嵌入式解决方案事业群总经理Arun Iyengar表示,个人电脑(PC)市场近来成长趋缓,因此AMD改变产品投资策略,除了加强开发x86架构的低功耗方案外,还要让嵌入式市场成为驱动AMD营收成长的主要动力,其中,工业应用市场更将更为AMD首要抢攻重点。

Iyengar指出,进攻工业应用市场将会是AMD嵌入式事业群2013年的首要之务。工业应用市场对加速处理器的低耗电特性要求甚高,因此,AMD采用自身的Turbo Core技术双向管理APU中的中央处理器(CPU)和图形处理器(GPU)功耗,以进一步打造更低功耗的x86处理器方案。

据了解,AMD快将于今年4月量产整合G系列APU与南桥(South Bridge)晶片的28奈米系统单晶片加速处理器,全力进攻工业应用市场。该产品除利用上述方式降低功耗外,其电晶体数量减少亦可望达到低功耗的目的。此外,新款加速处理器可缩小电路板面积、降低物料清单(BOM)成本,并提供较前一代产品高出50%的效能。

另一方面,为提升厂商采用意愿,AMD也于年初推出GIZMO开发平台,该平台内建G系列加速处理器,并允许使用者开发使用Windows、Linux或是即时作业系统(RTOS)的周边产品。目前AMD已与Sage、Viosoft及Texas Multicore组成GizmoSphere社群,期为该开发平台使用者提供硬体及软体的支援服务。

除工业应用市场外,AMD也将挟其加速处理器图形运算能力的优势,进一步拓展数位看板、医疗影像、监视器、机器视觉等应用领域。