处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

瑞萨发布10管脚MCU 扩充中国市场专用MCU产品线

瑞萨发布10管脚MCU 扩充中国市场专用MCU产品线
来源:中国电子网 时间:2013-01-31

据消息,瑞萨电子(中国)有限公司(以下简称“瑞萨”)宣布推出 R7F0C80112ESP/R7F0C80212ESP 低功耗MCUs,配备小容量Flash存储器,采用10管脚SSOP封装,可以满足消费类电子,健康器械以及工业设备中对小容量单片机的需求。

少管脚产品在消费类和工业设备中得到了广泛的应用,如电扇、搅拌机和电水壶等家用电器,健身器材和按摩仪等健康器械,以及开关、运动传感器等等。此类市场有对功能更简单的MCU的需求,可以容易的实现那些使用分立器件和定时器芯片无法实现的功能。

与此同时,MCU内置Flash也是必须的。用户可以设计一个通用的硬件平台,然后针对不同的终产品的规格编写不同的软件设置,从而降低生产成本。

R7F0C80112ESP/R7F0C80212ESP MCU的主要特点

(1)简单而强大的MCU

R7F0C80112ESP/R7F0C80212ESP 在10引脚SSOP封装内集成了精简的外设功能和强大的CPU内核CPU的短指令执行时间仅为50ns,这在瑞萨所有8位MCU中是性能好的。

2通道的16位定时器支持1路PWM输出。10位精度的AD转换器支持4 个模拟信号输入。

串行通信支持UART和时钟同步串口。

通过集成这些功能,用户可以搭建一个理想的系统。

(2)集成多种功能,以增强系统的安全性

片上集成可调上电复位(POR)电路,支持3个电压。

片上看门狗电路(WDT)(由独立的低速片上震荡电路提供时钟)随时监控,以防程序跑飞。

TRAP功能可以在判定CPU执行非法指令时将系统复位。

这些功能将帮助用户设计出更安全的系统。

(3) 片上调试功能(OCD)和在板编程功能

支持3线模式的片上调试功能,用户可以在和终产品量产时使用的相同的MCU上进行开发,评估。

此外,这些MCU还支持在板编程功能,用户可以在终出货前才向芯片中写入针对不同产品规格的程序,以降低制造风险。

瑞萨还提供了一个全新的开发方式, CubeSuite+[注1] 可以支持对R7F0C80112ESP/R7F0C80212ESP片内的所有外设进行软件仿真。 无需仿真器,甚至不需要MCU,用户就可以在CubeSuite+的软件仿真环境下开始系统开发,从而缩短整体开发时间。

瑞萨中国也为客户准备了参考代码,使客户可以快速启动开发流程。

定价与上市时间

预计从2013年2月开始,瑞萨将向客户提供R7F0C80112ESP/R7F0C80212ESP MCU的样品,根据引脚数、封装以及存储配置不同,价格有所差异。

R7F0C80212ESP (10引脚SSOP封装(3.6 x 4.4平方毫米) ,配备256字节RAM和2 K字节 Flash)的定价为每个0.23 美元(订购数量为10,000片时)。

R7F0C80112ESP (10引脚SSOP封装(3.6 x 4.4平方毫米) ,配备128字节RAM和1K字节 Flash)的定价为每个0.22 美元(订购数量为10,000片时)。

为了迎接中国农历蛇年新年,瑞萨中国计划进行销售推广活动,我们将为先使用R7F0C80112ESP/R7F0C80212ESP的客户提供特别的推广价格,单价低至1元人民币(需遵守条款与条件)。